This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1310:EK-TM4C1294XL

Guru**** 2922740 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1107834/launchxl-cc1310-ek-tm4c1294xl

器件型号:LAUNCHXL-CC1310
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

您好!  

我使用的是 Code Composer Studio v11.2.0.00007、我使用的是暗色主题。 当我在 TI-RTOS 生态系统中进行开发时、我遇到了一些与暗色主题相关的问题。  
如您所见、当我使用 XCONF 查看器输入 TI-RTOS 工程的.cfg 文件(在我的情况下是 TI-RTOS 中用于 Tiva C 程序包的 TCPEcho 示例的修改版本)时、我会在白色背景和白色前景中看到所有文件。 我随附屏幕截图、向您展示问题:
Dark theme issue with XCONF
我在   e2e.ti.com 论坛的这个主题(e2e.ti.com/.../ccs-launchxl-cc1310-dark-theme-and-xgconfig-editor
是否有解决此问题的解决方案? 您能帮我解决这个问题吗?
非常感谢。
Enric Puigvert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安瑞科

    对此我没有一个好的答案。  我可以在我的机器上看到相同的情况。  一般来说、对于较旧的 TI-RTOS、我们默认在文本编辑器中打开.cfg 文件。  较新的 TI-RTOS7使用了 SysConfig 工具、该工具 具有更好的暗模式支持。  遗憾的是、Tiva C 没有 TI-RTOS7。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的回答。 是否有方法手动编辑 Eclipse 首选项以调整此文件类型的颜色?

    您好!

    安瑞科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安瑞科

    遗憾的是、此视图实际上是一个自定义编辑器、因此通过 Eclipse 设置进行自定义的能力受到限制。  它似乎在挑选一些颜色(不确定是从 Eclipse 还是从 OS 获得这些颜色)、但其他颜色似乎是硬编码的。

    在我的偏好中、我尝试尽可能多地将白色项目更改为粗体颜色、以便查看它们是否有所不同。  我没有运气。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Johns。   

    是否有办法发布问题以向 TI-RTOS 开发人员请求更新?

    谢谢、

    安瑞科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安瑞科

    我已经为它提交了一个错误、但老实说、它极不可能被修复。

    https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-10835

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、John、  

    非常感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    如果您从 eclipse marketplace (https://marketplace.eclipse.org/content/darkest-dark-theme-devstyle)下载此主题扩展、xconfig 应用程序可与暗色主题(我使用"最暗黑"主题)配合使用。  

    我没有对它进行深入测试、但我认为这是我搜索的答案。 我希望这一结果对我的情况下的任何其他用户都是完全符合的。

    再次感谢 John 的回答。

    安瑞科  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安瑞科

    感谢您发表此帖子。  我可以将其添加到其他用户的变通办法中。  也许我们的团队可以在那里复制一些东西、从而在黑暗中解决这一问题。

    此致、

    John