This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS 编译在最后一步暂停以创建 bin

Guru**** 2585545 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1106512/ccs-building-halts-at-last-step-to-create-bin

Thread 中讨论的其他器件:AWR1843

你好、冠军、
  我使用 CCS 11.0.0.00012来构建 AWR1843 MSS (R5F)工程。  CGT 是 ti-cgt-arm_16.9.6.LTS。
  生成 MSS out 文件后、我使用以下编译后处理步骤生成 rprc 文件、 添加 CRC 和生成 bin。

${COM_TI_mmWave_SDK_INSTALL_DIR}/packages/scripts/ImageCreator/out2rprc/out2rprc.exe ${ProjName}.xer4f ${ProjName}.bin
${COM_TI_MMWAVE_SDK_INSTALL_DIR}/软件包/脚本/ImageCreator/multicore_image_generator/MulticoreImageGen.exe LE 37 0x00000008 xwr18xx_mrr_demo.bin mrr_18xx_dss.bin 0x35510000 ${WORKSPACE_LOC}/MRR_18xx_MSS/调试/mrr_18xx_mss.bin 0x5510000 ${COM_TI_mmWave_SDK_INSTALL_DIR}/固件/rarLOCs/0x55xx/xwr18xx_radarss_rprc.bin}/rdle_dlc/r55xx 工作区
${COM_TI_mmWave_SDK_INSTALL_DIR}/软件包/脚本/ImageCreator/CRC_multicore_image/crc_multicore_image.exe xwr18xx_mrr_demo.bin xwr18xx_mrr_demo.bin.tmp
${COM_TI_mmWave_SDK_INSTALL_DIR}/软件包/脚本/ImageCreator/append_bin_crc/gen_bincrc32.exe xwr18xx_mrr_demo.bin

 我看到这些步骤已成功完成、并且 bin 文件是在路径下生成的。 但是、CCS 似乎在64%的进度上暂停、无法继续。

在我强制终止编译进程后、控制台返回一个 erros 'Error:program "C:/ccs1100/ccs/utils/bin/gmake" is not found in path"。   
我发现此文件夹下的 gmake 文件确实存在。  我曾多次尝试清理和重建该项目、并尝试使用 CCS10.1来构建该项目、但问题是相同的。  
您知道问题是什么吗?

C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages/scripts/ImageCreator/out2rprc/out2rprc.exe MRR_ddma_18xx_MSS.xer4f mrr_ddma_18xx_mss.bin
解析输入目标文件 MRR_ddma_18xx_MSS.xer4f。
附加零0
附加零256
添加零73732
文件转换完成!
C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages/scripts/ImageCreator/multicore_image_generator/MulticoreImageGen.exe mrr_18xx_mss.bin xwr18xx_radarss_rprc.bin LE 37 0x00000008 xwr18xx_mrr_demo.bin mrr_18xx_dss.bin 0x35510000 C:/users/a0286234/workspace_v11/mmwave_sdk_03_05_00_04_MRR_18xx_mDS_031/d2800_sdk/rb_034_d0004/d0003/d0003/d0003/rb_sdk/r_04_sdk/r2054_d0003/d0003/d0003/d0003/d0003/d0004/d0003/d0003/r_sdk/r_04_sdk/r_04_02_d0003/r_sdk/r_sdk/r_

****项目 MRR_ddma_18xx_MSS 的配置调试构建****

!CommandLauncher.error.commandCanceled!
错误:在路径中找不到程序"C:/ccs1100/ccs/utils/bin/gmake"

谢谢、
Adam