This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS 11.2:创建新工程时缺少微控制器器件型号

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5438, MSP430F5438A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1106009/ccs-11-2-missing-microcontroller-part-number-when-creating-new-project

主题中讨论的其他器件:MSP430F5438MSP430F5438A

您好!

我正在尝试为 MSP430F5438A 微控制器启动新的 CCS 11.2项目。 但是、当我尝试这样做时、我不会看到它被列为可能的器件型号。 这是错误吗? 请参阅随附的图片、以更好地描述我所谈论的内容。 器件型号列表会显示为"MSP430F5438"、但未列出"MSP430F5438A"。

提前感谢您的任何帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、adevries、

    我测试了 CCS11.1、看起来正常、我可以找到 MSP430F5438A、可能11.2对此有一些问题、感谢您的反馈、我将测试 CCS11.2并向 CCS 团队提供反馈。

    您可以使用 CCS11.1、也可以使用 CCS11.2中的 MSP430F5438

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    感谢您的回复。 我计划在 版本11.2中使用 MSP430F5438。 您能告诉我、选择 MSP430F5438而不是 MSP430F5438A 有何区别吗? 我的项目是否仍能正确编译? 还是使用特定于 MSP430F5438的接头?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、adevries、

    请参阅本文档以了解 F5438和 F5438A 之间的差异:

    https://www.ti.com/lit/an/slaa419c/slaa419c.pdf

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!