This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:GCC 包含路径问题

Guru**** 2582155 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1105296/codecomposer-gcc-include-path-issue

器件型号:CODECOMPOSER

大家好、

我正在运行:

  • Code Composer Studio 11.2.0
  • simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_10_00_29
  • GCC 10.3-2021.10 (我正在链接需要此功能的库)

在构建"Display"示例项目时、我会收到以下警告:

Invalid project path: Include path not found (/Users/fredrik/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_10_00_29/.;/Applications/ti/ccs1120/xdctools_3_62_01_16_core/packages).	tirtos_builds_cc13x2_cc26x2_release_gcc	

我可以在工程包含列表中看到此路径、但无法确定在工程配置中将其设置在何处。 我假设在某处有一个问题、将本应是两条路径的路径捆绑到一条线路中。 请告诉我在哪里可以解压它。  

谢谢、
Fredrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我在 Mac 上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fredrik、  

    感谢您的查询。 您能不能帮助我们了解 您用于适当指导 您的器件。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenivasa、

    CC1352R1F3 (LaunchPad)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fredrik、  

    感谢您的参与。

    请预计美国假期会延迟回复。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Fredrik、

    这将在未来的 SDK 版本中修复。 您可以忽略该警告、直至出现。
    我认为这是 Code Composer Studio (CCS)在将值传递给 XDC 工具之前生成的警告。 XDC 工具正在正确解释路径(这是我们关心的内容)、但 CCS 没有。  

    此致、
    尼古拉伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 谢谢 Nikolaj!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正在跟踪此问题: EXT_EP-10830