This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:脚本控制台并在 JavaScript 中使用函数 openAnalysisView

Guru**** 2924000 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1106134/codecomposer-scripting-console-and-using-the-function-openanalysisview-in-javascript

器件型号:CODECOMPOSER
主题中讨论的其他器件:TMS320F28379D

尊敬的 TI 专家团队:  

参考:  CLA 实践技术讲座-第3部分技术讲座| TI.com 视频、   

我们想在 TMS320F28379D Launchpad 上试用一下。

使用 CCS 版本10.4..0.00006时、我们尝试在 JavaScript 中打开单曲线图时遇到错误

使用脚本控制台在第二个参数中使用绝对路径:  openAnalysisView ("单个时间"、'C:/ti/CLA_HandsOnWorkshop_Camtasia2017/solute/ccs/fft_mag.graphProp')

    JS:>loadJSFile "C:\ti\cla_HandsOnWorkshop_Camtasia2017\solution\ccs\SetupDebugEnv.js"

    java.lang.IllegalArgumentException:非法的次要 ID (不能为空或包含冒号)(C:\ti\ccs104\ccs\eclipse\configuration\org.eclipse.OSGi\481\0\.cp\resources\dvtviews.js#131)

    ===>[Comment]   : 想知道如何指定绝对路径,而不为驱动器设置冒号,如“C:”  

由于该错误、我们将"SetupDebugEnv.js"和"fft_mag.graphProp"移到 CCS 工程工作区、并修改第二个参数  

使用 openAnalysisView 的相对路径(而不是绝对路径 ):     openAnalysisView (“单个时间”,“fft_mag.graphProp'”)。  

    但这不会使误差消失。 系统返回时出现一个新的错误消息:  

     JS:>loadJSFile "C:\users\rntuguest\workspace_V100\F28379D_CLAHandsOn_Solution\SetupDebugEnv.js"

     java.lang.IllegalArgumentException:非法视图模式 (C:\ti\ccs104\ccs\eclipse\configuration\org.eclipse.OSGi\481\0\.cp\resources\dvtviews.js#131)

    ==>  到目前为止,我们不知道要做什么以及如何更改视图模式。 是否有人可以建议补救措施?  

回想一下、错误(如果有)可能已经在最新版本的 CCS 中修复、因此我们将 CCS 从版本10.4.0.00006升级到了  

CCS 版本11.2.0.00007。  

     但是、最新版本也不会出现错误。 它给出了另一个新的错误消息:

     运行脚本控制台并使用函数  openAnalysisView ("单个时间"、"C:/fft_mag.graphProp')时 、我会遇到以下错误:

     参考错误:未定义"GSSScripting"。 (C:\ti\c2000\ccs1120\ccs\ccs\eclipse\configuration\org.eclipse.OSGi\139\0\.cp\resources\dvtviews.js#130)

     显然,这一新错误是由其他人报告的,在版本11.0和11.1中看到,但迄今没有得到任何修正。  

     JIRA 条目:  [EXT_EP-10753]脚本控制台:openAnalysisView 命令失败,出现错误:“GSSScripting is not defined”- Software Issue Report (SIR)

我们希望 CLA 在技术讲座中发挥作用、我们不关心 CCS 版本的工作时间。  

有人能否建议解决 "非法视图模式" 问题、或者至少为 CLA 技术讲座使用哪个 CCS 版本?  

感谢您、并期待收到有关补救措施的进一步建议。  

Djony Pamudji

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="498882" URL"~/support/tools/code-composer-studio 组/CCs/f/code-composer-studio 论坛/1106134/codecoser-scripting-console-and-use-wing-use-openanalysisview-in javascript ]

    openAnalysisView ("单个时间"、'C:/ti/CLA_HandsOnWorkshop_Camtasia2017/solution /CCS/fft_mag.graphProp')

        JS:>loadJSFile "C:\ti\cla_HandsOnWorkshop_Camtasia2017\solution\ccs\SetupDebugEnv.js"

        java.lang.IllegalArgumentException:非法的辅助 ID (不能为空或包含冒号)

    [/报价]

    当 graphProp 文件的路径无效(找不到文件)时、通常会发生此错误。 请仔细检查此路径是否有效: C:/ti/CLA_HandsOnWorkshop_Camtasia2017/solution /ccs/fft_mag.graphProp

    谢谢

    Ki