This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] "发生错误、请参阅日志文件 null"在 Windows Server 2019上静默安装 Code Composer Studio 9.3之后

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1106244/an-error-has-occured-see-the-log-file-null-after-silent-installation-of-code-composer-studio-9-3-on-windows-server-2019

您好!

我刚刚在 Windows Server 2019上执行了 Code Composer Studio 9.3静默安装。 安装正常。

用于安装的命令如下所示:

C:\Users\myuser\Documents\Software\ccs_setup_9.3.0.00012.exe --prefix C:\Tools\CCS9 --mode unattended

但是、当我运行应用程序时、我会收到以下错误消息:

发生错误,请参阅日志文件空。

此问题的解决方法是什么?
是否有适用于 Windows Server 2019的 Code Composer Studio 推荐版本?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="523255" URL"~//support/tools/code-composer-studio 组/CCS/f/code-composer-studio 论坛/1106244/AN-error-has - occurred - se-se-log-file-null-fer-sile-install-of -code-composer-studio studio 9-3-on CC9-example-documents \unattends\cmanded\se-c\se-documents ccs_setup_9.3.0.00012.exe:\susers\cmandeed\c\se-c\se-c\sexc\c\se-c\se-proprefix-proprefix-c\c\s

    命令显示正常。 我刚刚运行它、并且 CCS 9.3.0已成功安装在我的 Windows 10 PC 上

    [引用 userid="523255" URL"~//support/tools/code-composer-studio 组/CCS/f/code-composer-studio 论坛/1106244/AN-error-has 发生了-请参阅-log-file-null-after sile-install-of -code-composer-studio studio 9-3-on Windows Server 2019年版 Code Composer 20192019[]

    Windows Server 官方不支持 CCS。 但是、大多数人确实会让它毫无问题地工作。

     C:\Tools\CCS9\ccs\install_logs 中是否生成了任何安装日志?

    谢谢

    Ki