This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB560 v2系统跟踪

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1106204/usb560-v2-system-trace

您好!

 我 使用了几个 Blackhawk USB560v2调试器、大多数情况下都不会遇到问题。

 

突然、其中一个器件既未完成引导序列、也未进入安全模式(即使在短时间间隔内打开和关闭该器件至少20次)。

‘‘M,USB’LED 始终保持红色,而 ODE’LED 指示灯闪烁绿色至少一小时,并且一直保持连接到 USB 端口。

 

所有其它设备使用相同的 USB 电缆、同一台计算机中的相同 USB 端口正常工作。

您对解决此问题是否有任何建议?

 

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ‘M引用 userid="498549" URL"~//support/tools/code-composer-studio 组/CCS/f/code-composer-studio 论坛/1106204/usb560-v2-system-trace"]相反,‘USB’LED 始终保持红色,而 ODE’LED 指示灯至少在插入 USB 端口的一小时内闪烁绿色[引用]。

    是的、探针基本上通电、但卡在引导序列中。

    我建议直接联系 Blackhawk 支持:

    https://www.blackhawk-dsp.com/support

    谢谢

    Ki