This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 无法将通用电机控制参考项目导入 CCS

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1105238/unable-to-import-universal-motor-control-reference-project-to-ccs

您好!

我正在尝试使用本指南第18页 的说明导入通用电机控制项目:www.ti.com/.../spruj26.pdf

但是、当我尝试导入它时、我收到错误消息"请参阅下面的详细信息...
无法对工程'motor_control'进行导入、因为无法解释其元数据。 请联系支持部门。"

您能告诉我此错误的故障排除步骤是什么吗?   

CCS 版本11

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您使用的是哪个版本的 SDK? 我假设您是通过手动下载并安装它而不是通过 Resource Explorer 安装它来安装它?

    此外、您使用的是确切的 CCS v11.x 版本?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    是的、我使用 TI.com 中的安装程序进行了安装

    SDK 版本4_00_00_00

    CCS 版本:11.1.0.00011

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我尝试过这些相同的版本、但项目导入对我来说很好。

    您能否提供 Eclipse 工作区登录: /.metadata/.log?