This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在 Linux 上安装 CCS9后访问 install_drivers.sh

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1104948/install_drivers-sh-after-ccs9-installation-on-linux

大家好、专家也很好。

我正在 Ubuntu 16.04上安装 CCS9

完成 CCS 安装后,我尝试执行./install_drivers.sh

当我执行时、消息被吹出。

我也选中了

"/etc/udev/rules.d/71-ti-permissions.rules"

# Texas Instruments USB devices
SUBSYSTEM=="usb",ENV{DEVTYPE}=="usb_device",ATTRS{idVendor}=="0403",ATTRS{idProduct}=="a6d0",MODE:="0666"
SUBSYSTEM=="usb",ENV{DEVTYPE}=="usb_device",ATTRS{idVendor}=="0403",ATTRS{idProduct}=="a6d1",MODE:="0666"
SUBSYSTEM=="usb",ENV{DEVTYPE}=="usb_device",ATTRS{idVendor}=="0403",ATTRS{idProduct}=="6010",MODE:="0666"
SUBSYSTEM=="usb",ENV{DEVTYPE}=="usb_device",ATTRS{idVendor}=="0403",ATTRS{idProduct}=="bcd9",MODE:="0666"
SUBSYSTEM=="usb",ENV{DEVTYPE}=="usb_device",ATTRS{idVendor}=="0403",ATTRS{idProduct}=="bcda",MODE:="0666"
SUBSYSTEM=="usb",ENV{DEVTYPE}=="usb_device",ATTRS{idVendor}=="1cbe",ATTRS{idProduct}=="00fd",MODE:="0666"
SUBSYSTEM=="usb",ENV{DEVTYPE}=="usb_device",ATTRS{idVendor}=="1cbe",ATTRS{idProduct}=="00ff",MODE:="0666"
SUBSYSTEM=="usb",ENV{DEVTYPE}=="usb_device",ATTRS{idVendor}=="0451",ATTRS{idProduct}=="bef1",MODE:="0666"
SUBSYSTEM=="usb",ENV{DEVTYPE}=="usb_device",ATTRS{idVendor}=="0451",ATTRS{idProduct}=="bef2",MODE:="0666"
SUBSYSTEM=="usb",ENV{DEVTYPE}=="usb_device",ATTRS{idVendor}=="0451",ATTRS{idProduct}=="bef3",MODE:="0666"
SUBSYSTEM=="usb",ENV{DEVTYPE}=="usb_device",ATTRS{idVendor}=="0451",ATTRS{idProduct}=="bef4",MODE:="0666"
SUBSYSTEM=="usb",ENV{DEVTYPE}=="usb_device",ATTRS{idVendor}=="0451",ATTRS{idProduct}=="c32a",MODE:="0666"
ATTRS{idVendor}=="0451",ATTRS{idProduct}=="bef0",ENV{ID_MM_DEVICE_IGNORE}="1"
ATTRS{idVendor}=="0c55",ATTRS{idProduct}=="0220",ENV{ID_MM_DEVICE_IGNORE}="1"
KERNEL=="ttyACM[0-9]*",MODE:="0666"
ACTION=="add",ATTRS{idVendor}=="0403",ATTRS{idProduct}=="a6d0",RUN+="/sbin/modprobe ftdi_sio",RUN+="/bin/sh -c 'echo 0403 a6d0 > /sys/bus/usb-serial/drivers/ftdi_sio/new_id'"
ACTION=="add",ATTRS{idVendor}=="0403",ATTRS{idProduct}=="a6d1",RUN+="/sbin/modprobe ftdi_sio",RUN+="/bin/sh -c 'echo 0403 a6d1 > /sys/bus/usb-serial/drivers/ftdi_sio/new_id'"
KERNEL=="hidraw*",ATTRS{idVendor}=="0451",ATTRS{idProduct}=="bef3",MODE:="0666"
KERNEL=="hidraw*",ATTRS{idVendor}=="0451",ATTRS{idProduct}=="bef4",MODE:="0666"
# Spectrum Digital USB devices 
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="0c55" ,ATTR{idProduct}=="0540", ATTR{manufacturer}=="Spectrum Digital Inc.",MODE="0666"
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="0c55" ,ATTR{idProduct}=="0510", ATTR{manufacturer}=="Spectrum Digital, Inc.",MODE="0666"
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="0c55" ,ATTR{idProduct}=="2000", ATTR{manufacturer}=="Spectrum Digital, Inc.",MODE="0666"
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="0c55" ,ATTR{idProduct}=="0562",MODE="0666"
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="0c55" ,ATTR{idProduct}=="0566",MODE="0666"

我想知道我是否正确完成了 CCS9和驱动程序的安装

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="502406" URL"~/support/tools/code-composer-studio 组/ccs/f/code-composer-studio 论坛/1104948/install_drivers-sh-fer-ccs9-installation-on Linux "]

    当我执行时、消息被吹出。

    [/报价]

    这是使用 sudo 运行脚本后的标准消息。 在 Linux 上安装 CCS 时、我也会收到此消息。

    谢谢

    Ki