This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 无法打开命令文件'${PROJECT_ROOT}/Stack/Config/ZNP_cnf.opts#39;:无此类文件或目录

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1104619/cannot-open-command-file-project_root-stack-config-znp_cnf-opts-no-such-file-or-directory

Thread 中讨论的其他器件:Z-stack

我的 CCS 版本为 :10.4.0.00006。

我使用 CCS 从 SDK"simplelink_cc13x2_26x2_SDK_5_20_00_52"导入项目。 和内置功能、以便在进行验证之前使用 TI Z-Stack Linux 网关进行验证并测试正常。

但是、当我打开 Project Properties 作为标题时、我发现一条奇怪的消息。 project_root 是在 "Include Options" in Arm Compiler Within Project Properties"下定义的、

该文件确实位于 E:\ti\workspace_v10_2652R\ZNP_CC26X2R1_LAUNCHXL_tirtos_ccs\Stack\Config\。 请注意、我使用先前的 SubG 项目进行了检查、发现了相同的问题。

我的问题是:

1.此问题是否会影响 FW 行为?

2.如何解决此问题?

此致、

Peter。  PROJECT_ROOT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    我以前从未观察到过这种相同的误差。  从指定文件读取选项在 Project Properties -> Build -> Arm Compiler -> Advanced Options -> Command Files 中选择、其值应为${PROJECT_ROOT}/Stack/Config/ZNP_cnf.opts。  如果您能够在没有任何明显警告/错误的情况下构建项目并且固件按预期运行、那么我不会特别担心这一点。  您可以尝试重新安装/更新 CCS 或 SDK、以查看其是否解决了问题。

    此致、
    Ryan