This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 同时在一个微控制器上调试一个项目、在另一个微控制器上调试另一个项目

Guru**** 2923960 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28055, TMS320F28035

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1112068/debugging-one-project-on-one-microcontroller-and-an-other-project-on-an-another-microcontroller-at-the-same-time

主题中讨论的其他器件:TMS320F28055TMS320F28035

大家好、
我在论坛中是新手。 我对 Code Composer Studio 有疑问。 我有2个通过 SPI 运行的微控制器、一个控制器是主控制器、另一个是从控制器。 有人能不能向我解释我如何在 Code Composer Studio 中设置我可以调试2个项目。 主器件的一个项目应在第一个控制器上运行、而从器件的项目应在第二个控制器上运行。 如何设置它、以便我可以调试两个项目。 目前我的问题是、他希望通过 DebugProbe 访问两个控制器、但我无法共享项目。 请提供任何帮助。
此致
Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus、您好!

    客户用于调试的硬件设置是什么? 他们是否打算使用两个独立的调试探针(每个微控制器一个)、或者是否尝试以菊花链形式连接两个微控制器、以便使其位于一个 JTAG 扫描链上、然后使用一个调试探针来调试这两个微控制器?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有微控制器 TMS320F28055和 TMS320F2803。 控制器分别位于两个带有控制卡的坞站上。 我使用两个独立的调试探针。 一个探针用于第一个控制器、另一个探针用于另一个控制器。 一个应该是从器件、另一个应该是主器件。 然后、它们都应通过 SPI 进行通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [~引语 userid="525350" URL"//support/tools/code-composer-studio 组/CCS/f/code-composer-studio 论坛/1112068/debuging-1-project-on one microcontroller-and-another -project-on an another-other-at the same time/4121444]控制器分别位于两个控制卡上。 我使用两个单独的调试探针。

    那么、下面视频中所示的内容应该起作用:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AGAHo7UeU2QJmaEHpuoGUQ__FUz-xrs__LATEST

    另请参阅以下文章、了解其他类型调试探针的多仿真器调试配置  

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AHKeYIyP28yaviTrH5jWIA__FUz-xrs__LATEST

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您知道 TMS320F28035上的从器件的任何 SPI 示例代码吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="525350" URL"~//support/tools/code-composer-studio 组/CCS/f/code-composer-studio 论坛/1112068/debuging-1-project-on one microcontroller-and-another -project-on an another-ane-other-other-at the same time/41268]您是否知道 TMS320F2801568[引用代码#1568]

    这超出了我的专业领域。 我将您的最后一篇帖子拆分为新主题、并将其移至 C2000论坛:

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1112222/tms320f28035-looking-for-spi-example-code-for-the-slave-on-tms320f28035

    那里的专家可以为您提供进一步的帮助。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你