This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何将文件添加到此"Include"文件夹中?

Guru**** 2923960 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1111964/how-do-i-add-files-to-this-includes-folder

主题中讨论的其他器件:C2000WARE

我有自己的自定义 CCS 项目、可以将头文件添加到其中。

我引用的示例工程具有一个可扩展的"Includes"文件夹、该文件夹链接到 driverlib 文件夹以及一些其他文件夹。

如何将其包含在自定义 CCS 工程中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    "Includes"文件夹显示已添加到项目搜索路径中的文件夹。

    如果您使用的是 C2000Ware 中的内容、我建议您这样做。

    首先设置项目、使其包含 C2000Ware 产品。

    转到项目的属性

    在左侧树形结构中选择常规

    选择右侧的"产品"选项卡

    单击添加按钮。

    选择 C2000Ware 和要使用的版本。  此列表基于 CCS 在您的计算机上发现的内容。

    完成后、它应如下所示:

    单击底部的"应用并关闭"以保存更改。

    现在、让我们为 driverlib 添加 include 路径。  但是、我们将使用表示 C2000Ware 安装位置的变量来添加它。  这样、如果您更改为更高版本的 C2000Ware、则只需更改项目引用的版本、路径将自动更新。

    现在返回项目属性。  在编译器下选择"Include Options"。  单击添加按钮并指定以下路径:

    ${COM_TI_C2000WARE_SOFTWARE_PACKAGE_INSTALL_DIR}/driverlib/f28004x/driverlib

    它将如下所示:

    如果将鼠标放在...上,您可以看到它解析的内容。

    它现在也将显示在项目的"Includes"文件夹中。

    请注意、如果您使用的是 driverlib、 则还必须将库添加到您的项目中。  您查看的示例直接引用了工程中的库。  您可以在文件列表末尾看到它。  您可以这样做、也可以通过如下构建选项来实现、其中我在顶部添加了库、并在底部添加了找到库的路径(再次使用变量)。

    此外、在创建线程时、最好选择您正在使用的设备、因为这将帮助您更快地将设备路由到相应的团队。

    此致、

    John