This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO-Sitara:CodeComposer Studio 未正确定位调试符号

Guru**** 2923960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1098331/ccstudio-sitara-codecomposer-studio-does-not-locate-debug-symbols-correctly

器件型号:CCSTUDIO-Sitara

客户仍然对 CCS 11.2.0有相同的问题

(9) CODECOMPOSER:CodeComposer Studio 无法正确定位调试符号-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新。 它可能与 EXT_EP-10606相关、但该问题仍未解决。 我将尝试获取有关此问题的更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    是否可以对此问题进行更新? 自客户报告此问题以来已过5个月。 谢谢!

    Ming  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    工程人员会评估此错误所需的工作量。 在确定所需的努力之后,可以提出适当的时间表

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    在这个问题上有什么进展?

    此致、

    Ming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它仍在调查中...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    本例中报告的问题实际上与上一个问题不同。  有一个单独的错误文件来跟踪它。  应在不久的将来更新目标修复版本。

    https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-10831

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此问题计划在 CCSv12.1.0中修复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    是否有12.1的时间表/发布日期?

    谢谢!

    Fabian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fabian、

    CCSv12.0.0将在7月的第一周结束、而 CCSv12.1.0应该是10月的第一周。

    此致、

    John