This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62x EVM 闪存 R5

Guru**** 2581475 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1110072/sk-am62x-evm-flash-r5

Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

大家好、TI 开发团队、现在我 有关于 SK-AM62x EVM 的问题。    基于 MCU +SDK、我可以 在 M4内核上刷写代码和进行调试、但无法在 R5内核上进行调试。 目前 、MCU +SDK 不支持 CCS 将闪存代码放入 R5内核。 但是 、如果 我 想通过 CCS SysConfig 开发软件、 闪存 并调试到 R5内核、我 该怎么 做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    AM62x R5内核运行 SYSFW DM 例程、R5专用于引导加载和器件管理(rm、pm、lpm)、不支持运行任何其他应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、您是说我不 需要  手动将代码刷写到 R5内核?但是 SYSFW DM 例程如何闪存到 R5内核中?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正确、SYSFW DM 例程将由第二个引导加载程序(u-boot 或 SBL、具体取决于使用的是哪一个引导加载程序)自动加载到 R5内核的存储器中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您回答我的问题。 但是、如果我想使用 R5内核的片上外设来开发软件、有什么方法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否指定您谈到的确切外设? 哪些内核将使用这些外设?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    或 R5不用于用户开发、仅供其自身使用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     总之,R5内核不支持闪存并运行用户开发应用程序(即使是非常简单的应用程序,如使 LED 闪烁),对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、正确。R5内核已运行 DM 服务、用户应用程序无法使用。