This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:针对 UL1998特定版本的 C2000 TI 工具的 TMS320F2812测试、静态分析和缺陷信息

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2812

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1113146/codecomposer-tms320f2812-testing-static-analysis-and-defect-information-for-the-c2000-ti-tools-of-a-particular-version-for-ul1998

器件型号:CODECOMPOSER
主题中讨论的其他器件:TMS320F2812

尊敬的 TI 朋友和家人:

我们(客户)正在寻找特定版本的 C2000 TI 工具的测试、静态分析和缺陷信息以提交 UL1998。

请参阅以下内容:

我正在为包含符合 UL1998软件认证的功能安全功能的设计寻找开发工具验证测试信息。

我找到了一些其他编译器版本的特定信息,并指示我应该联系此电子邮件地址以获取其他版本的数据。

 项目使用的工具如下:

 处理器:TMS320F2812

CCS 版本7.0.0.00043

编译器 TI C2000 v6.2.6

TI BIOS DSP/BIOS 5.41.13.42

 您能否给我指出一些资源、以帮助我根据 UL1998第5.1条工具资质审核为编译器、库和 CCS 提供工具验证证据?

 我还在寻找此版本编译器和库的已知缺陷列表。

 我在其他版本中找到的链接包括:

 C2000_CLA_SAFETI_CQKIT_RV IDE、配置、编译器或调试器|德州仪器 TI.com

 非常感谢!

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    您的客户已 通过 Compiler QKIT 电子邮件列表与我联系、并提出了上述请求。 是否还有其他需要?

    此致、
    Greg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Greg、

    我们没有意识到他们已经接触到。  我对这方面的任何重复努力表示歉意。

    我们将与他们讨论、并提供所需的任何进一步回应。  这可能会满足他们的需求。

    Ty、

    Chris