请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS您好!
我正在使用自定义 raiseHook 运行毫米波演示的修改版本、但我不确定如何解码它接受的 XDC 运行时错误块。 ID 和站点模块 ID 字段来自哪里? 我将获得一个行号、但没有文件名、因此这就是我必须处理的所有内容。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
本身没有错误消息、但我的提升挂钩正在传递一个 ID 为1114112、站点模块 ID 为40和行221的 Error_block 结构。 我认为代码中的某个位置存在断言、但我无法使用此信息找到它。 我相信这些值是由 CCS 自动生成的、但我找不到任何有关如何生成的参考。
谢谢。
编辑:如果有任何用途、这里是我的提升挂钩配置。
var errorHandler = xdc.useModule('xdc.runtime.Error');
errorHandler.raiseHook = '&WriteAssertLog';
编辑2:我设法发现 ID 是 ti_sysbios_b堆_HeapMem_E_memory 错误、但我仍然不确定在哪里查找站点模块 ID。