This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在 Code Composer Studio 中使用弱函数的正确方法是什么?

Guru**** 2923960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1112683/what-is-the-proper-way-to-use-weak-function-in-code-composer-studio

器件型号:MSP430I2030

您好!

我正在尝试开发一个将被多个基于 MSP430的项目使用的库、因此我需要在库代码中将一些弱函数声明为占位符、然后在应用代码中将它们覆盖。

以下是我从论坛上的旧帖子中收集到的内容。 是否有人可以评论他们是否会工作? 我能够使用 TI 编译器 V20.2.5 LTS 进行编译。

// library.c__attribute__((weak) void myFunction (){};
// application.c
无效 myFunction()

   //执行一些操作

提前感谢。

ZL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以尝试此操作

    extern void GROUP0_IRQHandler (void)__attribute__((weak、alias ("Default_Handl")));

    void Default_Handl (void)

    /*输入无限循环。 *
    while (1)