This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:可以#39;t 编译!!!!

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1124636/tms320f28335-can-t-compile

主题中讨论的其他器件:TMS320F28335C2000WARE

部件號:TMS320F28335

无法编译!!!

我尝试了很长时间、请帮我
构建环境真的令人沮丧

添加 GpioCtrlRegs.GPAMUX1.ALL = 0后无法正常编译;

_GpioCtrlRegs ./main.obj

错误#10234-D:未解析的符号仍然存在
错误#10010:链接期间遇到错误;未构建"OOO.out"

>>编译失败
Makefile:142:目标'OOO.out'的配方失败
gmaking[1]:***[OOOO.OUT]错误1
Makefile:138:目标“全部”的配方失败
gmake:***[全部]错误2.

****构建完成****

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lin、

    似乎无法识别 GpioCtrlRegs 位字段名称,这可能是因为没有正确包含目录或文件。 您能否发送项目属性中文件搜索路径选项的图像? 您可以通过右键单击项目、选择属性、然后转至 CCS Build -> C2000 Linker -> File Search Path 来访问它。 此外、在 CCS Build -> C2000 Compiler -> Include Options of the project properties 中提供包含选项的图像也会有所帮助。

    如果要确认正确的工程属性、可以在 C2000Ware_X_XX_XX_XX\device_support\f2833x\examples 中访问 GPIO 示例工程。 应将该项目设置为正确运行、并提供正确的包含和源文件。 请告诉我您找到的任何其他信息。

    此致、

    Omer Amir