This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Code Composer Studio 无法读取存储库

Guru**** 2914610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1124325/code-composer-studio-unable-to-read-repository

大家好、我会解释我的问题、我有一个正常工作的 Code Composer 版本、然后我卸载了 code composer V10.2并重新安装了它、现在我出现了这个错误。 如何解决? 我尝试删除 org.eclipse.equinox.p2.core / cache 文件夹、但没有删除。 我尝试在首选项->可用软件站点中删除并重新加载更新站点、但不执行重新加载。 有人可以帮帮我吗?

在我的公司中、我们使用 Tiva 和 C2000处理器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Giovanni、

    我认为这是一个 http 与 https 问题。

    在 CCS 中、转至 Help 菜单并选择"Install New Software"

    在顶部的框中、输入此更新站点:

    software-dl.ti.com/.../p2win32

    这是否会为您提供相同的错误消息?  如果是、请重试、但将 http 更改为 https

    software-dl.ti.com/.../p2mac

    如果可以、则问题出在 http。

    单击对话框右侧的"Manage (管理)"按钮。  这将打开另一个对话框、您可以在其中编辑更新站点:

    对于任何具有 http 而不是 https 的用户、请选择它们、然后单击右侧的编辑按钮。  将 http 更改为 https。 完成此操作后、单击每个站点的重新加载按钮。

    此致、

    John