This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:在 CCS 中导入 EB tresos

Guru**** 2914610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1123502/codecomposer-importing-eb-tresos-in-ccs

器件型号:CODECOMPOSER

各位专家:

向 CX 寻求您对此问题的帮助:

我正在使用 TI 提供的 EB tresos 进行 MCAL 配置。 我需要一些帮助来了解某些文件。 我能够从 EB tresos 生成配置文件并将其导入到 CCS 中。

但除此之外、还需要导入其他文件、我不知道在哪里找到这些文件。 请帮我、因为我不熟悉此主题

下面我附上一张图片、供参考 TI 网站上 AUTOSAR 的软件文档。

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新:

    已将此步骤提交至我的 CX (#6):

    但没有帮助。 仍然感到困惑、因为它没有提到哪些 include 和源文件位于公共子文件夹下。

    驱动程序也位于 eb>tresos>plugins 中,这些文件将从此处复制到工作区中,而不是在上面提到。

    以供您参考。 谢谢你。

    此致、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通用文件夹中的文件来自 AutoSAR BSW。 SchM 是 BSM 调度程序、可提供专有区域实施。  

    Drivers 文件夹中的文件是 MCAL 安装文件夹中的 MCAL 驱动程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ、

    那么、应该包含哪些文件? 希望在这里启发我们。

    我将 MCAL 驱动程序导入到了 CCS 中、CCS 位于对我来说是明确的"drivers"子文件夹下。 但是,从何处导入 common“subfolder”下的 include 和 src folderss 仍不清楚,从何处可以获得 schm 文件? 它们是在 EB tresos 中出现的、还是 TI 提供的?

    谢谢你。

    此致、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Archie、

    MCAL 驱动程序和 MCAL 配置文件使用通用文件夹中的一些头文件。 这些头文件、例如 SchM_ .h、DET.h、Dem.h 应来自 AutoSAR BSW。 在该示例中、大多数头文件为空。

    F021闪存 API 库定义和使用的示例 AM 头文件中的一些其他头文件。