This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:安装错误

Guru**** 2917090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1122422/codecomposer-installation-error

器件型号:CODECOMPOSER

大家好、

我们的客户希望 在 C:\Program Files (x86)中安装 CSStudio、但 下面的错误显示不可能。 是否有方法在该目录中安装 CCS、因为他的公司政策阻止了所有其他位置。

此致、

Danilo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    问题不是他们无法在"Program Files"中安装 CCS。 问题是、如果他们这样做、他们将无法为其安装 CCS 更新。 因此、我们建议在程序文件夹之外安装、除非他们不能安装任何更新。

    谢谢

    Ki  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    感谢您的回答。 我刚刚收到了我们客户的反馈。

    是的、我理解了它、但由于新的公司规则、我们需要将它安装在程序文件中。

    因此、在另一个位置工作将会阻止程序、而不是解决方案。

    如何将其安装到目录程序文件或程序文件(x86)中?

    我们可以手动安装更新,这是没有问题的。

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我真的建议不要在"程序文件"中安装。 这不仅是因为更新问题、而且因为 CCS 和其他与 CCS 交互的工具往往会在路径中出现空格和非字母数字字符问题。 在"Program Files (x86)"中安装可能会导致未来的难题。 对于客户来说、探索是否可以为 CCS 创建例外是非常值得的。