This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCM572X:摄像头模块(TMDSCM572X)不能与 AM5728评估板配合使用

Guru**** 2583145 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728, MATHLIB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1121590/tmdscm572x-camera-module-tmdscm572x-not-working-with-my-am5728-evaluation-board

器件型号:TMDSCM572X
主题中讨论的其他器件:AM5728MATHLIB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不确定为什么开机自检仅显示设备的图像、我写了大量有关问题的信息。  

    基本上、新模块和新 AM5728通过螺钉连接了硬件。  

    使用 SD 卡上设备附带的原始操作系统、找不到"摄像头应用程序"来显示摄像头可以执行的操作、  

    第一页底部有一个"多媒体"图标、当我单击它时、我会收到上面的消息、就好像摄像机未连接或未被检测到一样。


    我不知道如何检查摄像头是否有故障或是否正常工作


    感谢您的帮助。

    谢谢

    h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    E2E 论坛

    如果有人能够分享任何信息以实现正确的方向、我需要任何 CCS 或内置应用程序、或内置 SDCARD/Linux 或 RTOS、以便仅为摄像头模块加电并了解其是否正常工作、我将不胜感激。

    谢谢

    Heider

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、海德尔、

    您能否分享您正在使用的 SDK 版本?

    此致、
    Parth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、Parth

    感谢您回答我的问题。  

    我正在使用:

    1)最新的 CCS (112.0)(DIR 是 ccs1120)全部升级到最新版本

    2) TI-RTOS 及以下所有条目版本(取自 DIR 命令):

    C:\ti\am572\rtos>dir /b
    BIOS_6_76_03_01
    CG_xml_2.61.00
    ctoolslib _2_0_0
    DSPLIB_c66x_3_4_0_4
    EDMA3_LLD_2_12_05_30E
    framework 组件_3_40_02_07
    GCC-ARM-NONE - eabi-7-2018-Q2-update
    IMGLIB_c66x_3_1_1_0
    IPC_3_50_04_08
    mathlib_c66x_3_1_2_4
    NDK_3_61_01_01
    NS_2_60_01_06
    OpenCL_RTOS_am57xx_1.2.00.02
    OpenMP* AM57xx_2_06_03_00
    pdk_am57xx_1_0_19
    PROCESSOR_SDK_RTOS_am57xx_08_01_00_09
    TI-CGT-ARM_18.12.5.LTS
    TI-CGT-C6000_8.3.2
    TI-CGT-PRU_2.3.3
    UIA_2_30_01_02
    xDAIS_7_24_00_04
    xdctools_3_55_02_22_core

    我没有使用任何其他东西、最近都重新安装了。  

    期待收到您的回复。  

    此致
    Heider

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Parth

    还有一件事、对于装置随附的原始 SDCARD、是否有任何方法可以使用它来为摄像机供电? 或者、我是否必须开发一些东西才能使其正常工作?  

    原因是我不熟悉摄像头模块、没有代码/示例可以帮助我了解这一点、我认为使用 TI 最初提供的任何内容都更容易。

    此致

    Heider

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、海德尔、

    RTOS SDK 没有任何摄像头应用。

    [引用 userid="523271" URL"~//support/tools/code-composer-studio 组/CCS/f/code-composer-studio 论坛/1121590/tmdscm572x-camera-module-tmdscm572x-not working-with -my-am5728-evalual-board/4159339"、可以将原始的摄像机设备与 SD15439D 一起使用。] 或者、我是否必须开发一些东西才能使其正常工作?  [/报价]

    在 Linux SDK 中、我们确实有一个双摄像头应用程序、但看起来在 SDK 8.2中就出现了这种情况。 我想它应该使用 SDK 6.3。 我正在与团队内部对此进行检查。

    我不确定 SD 卡随附的是哪个 SDK 版本、您能否检查一下 Linux 版本?

    此致、
    Parth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Parth

    如果您希望通过任何方式看到摄像头在工作、我不介意安装任何 SDK (前提是您可以共享该摄像头的 URL)。  

    期待收到您的回复。

    此致
    Heider

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、海德尔、

    您可以在 Linux SDK 6.3中使用摄像头、您可以在 https://www.ti.com/tool/download/PROCESSOR-SDK-LINUX-AM57X/06.03.00.106上找到它 

    在 U-boot 提示符下引导时停止并运行以下命令:

    => setenv findfdt setenv fdtfile am57xx-evm-reva3-cam-ov1065.dtb
    => saveenv

    电路板启动后、您应该能够在 LCD 上看到矩阵演示。 在矩阵演示中运行双摄像头应用:
    摄像头->双摄像头演示。

    此致、
    Parth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Parth

    我正在检查您发送的 URL、并将尽快返回给您。

    此致
    Heider

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Parth

    我试过这个、现在一切都运行正常、这证实了摄像机至少没有死机、而且有一些我可以开发的东西。

    在我们关闭 TT 之前、您发送给我的链接包含 CCS v9.3、因为我位于 v11.2上、这是否意味着我应该将我的11.2降级到9.3以在摄像头上进行开发? 我提出的问题是、没有单独的 SDK 文件夹、所有文件夹似乎都嵌入到 CCS 中。

    请告诉我

    此致、

    Heider

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、海德尔、

    [引用 userid="523271" URL"~//support/tools/code-composer-studio 组/CCS/f/code-composer-studio 论坛/1121590/tmdscm572x-camera-module-tmdscm572x-not working-with -my-am5728-evalual-board/109.3、因为我在 CCS 上发送的 v41679链接之前是否应包含降级链接?] 我提出的问题是、没有单独的 SDK 文件夹、所有文件夹似乎都嵌入到 CCS 中。

    我认为在 Linux SDK 上进行开发时不应依赖 CCS。 您是否看到过任何此类依赖关系? 如果是、我建议您现在使用链接中提到的版本、因为这是我们在发布期间用于验证的版本。 如果需要、稍后您可以根据需要移至最新版本。

    此致、
    Parth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Parth、  

    您的表现非常出色。  

    此致
    Heider