This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS 在 Windows 11上运行

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1122595/ccs-running-on-windows-11

您好!

CCS 是否可以在 Windows 11上运行时正常工作?

-kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查看发行说明、CCS 11.1是第一个正式支持 Windows 11的版本。

    CCSv11.1.0中的新建 开始:

    [报价]   新的主机操作系统支持
    o    Windows 11 64位

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我计划用运行在 Windows 11上的新 PC 替换我的台式机。 我有适用于 CCSv8到 CCSv10.2的产品开发。 我希望可以将这些 CCS 版本安装到 Windows 11。

    -kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [~ userid="49872" URL"//support/tools/code-composer-studio 组/CCS/f/code-composer-studio 论坛/1122595/CCS-Running-On -windows-11/4162634#4162634]I 的产品开发可在 CCSv8上运行至 CCSv10.2。 我只是希望我可以将这些 CCS 版本安装到 Windows 11中。

    它们可能会起作用、但不能保证。 但我不会预见太多问题。 我在 Windows 11 PC 上安装了 CCS 10.4、没有问题。