This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS 11.1.0 Linux 主机命令行安装程序问题

Guru**** 2915630 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1120764/ccs-11-1-0-linux-host-command-line-installer-issue

Thread 中讨论的其他器件:SysConfigC2000WARE

团队、

分配给客户的 Linux 主机上 CCS 的命令行安装程序存在问题。 请参阅客户的说明:

我想要实现什么?:运行 Docker 容器、以便能够构建我们的代码。

我正在做什么来实现这一点?: 我正在通过命令“wget https://dr-download.ti.com/software-development/ide-configuration-compiler-or-debugger/MD-J1VdearkvK/11.1.0.00011/CCS11.1.0.00011_linux-x64.tar.gz””从 TI 站点下载离线 CCS 安装程序

之后、我将从命令行运行安装程序、并从 https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_installer-cli.html 获取其他选项

根据上述内容–提供 PF_CC2X 选项后、安装程序应在 CCS 旁边安装 simplelink SDK。 问题是、由于某种原因未发生这种情况。

安装完成后的安装目录:

尽管安装程序没有安装这些附加组件,但我可以看到,安装程序在其“组件”目录中准备了它们的文件:

那么、问题是:如何强制此安装程序安装这些组件?
当前用于安装的命令:cd /CCS11.1.0.00011_linux-x64 &&./ccs_setup_11.1.0.00011.run --enable-components pf_cc2x、sysconfig --mode unattended --install-Blackhawk true --install-Segger true --prefix /opt/ti

谢谢、此致、

/Wolfgang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="125816" URL"~//support/tools/code-composer-studio 组/code-composer-studio -- internal/f/code-composer-studio -- internal-forum/1120764/ccs-11-1-0-linux-host-command-line-installer-issue"]

    之后、我将从命令行运行安装程序、并从 https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_installer-cli.html 获取其他选项

    根据上述内容–提供 PF_CC2X 选项后、安装程序应在 CCS 旁边安装 simplelink SDK。 问题是、由于某种原因未发生这种情况。

    [/报价]

    情况并非如此。 SDK 必须单独下载和安装。

     PF_CC2X 选项只需为 CC13xx 和 CC26xx 器件安装 CCS 器件支持。 这意味着 CCS 可以为这些器件构建项目并为其启动调试会话。 它不会为它们安装 simpelink SDK。

    [引用 userid="125816" URL"~//support/tools/code-composer-studio 组/code-composer-studio --interno/f/code-composer-studio --internal-forum/1120764/ccs-1-0-linux-host-command-line-installer-issue"]那么,问题是如何安装这些组件?[?]

    如果 指定了 PF_CC2X、则应自动安装这些组件。  

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    感谢您的快速响应!

    我已将信息传递给我的客户。 如果他们有任何后续问题、我会回来回答。

    谢谢、

    /Wolfgang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wolfgang -我清理了螺纹 A、并根据要求移动螺纹。 您的客户可以免费在此主题中发布任何后续问题。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki、

    非常好,谢谢。 我会将该主题链接转发给我的客户。

    谢谢、

    /Wolfgang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您处理我们的问题!
    遗憾的是、单独安装 SDK 不起作用... 我现在要做的是:使用先前下载的 Linux 安装程序安装 SDK:

    但在工程编译期间仍有消息:

    请告诉我、为了正确编译、应该如何在命令行中完成此操作? (使用 GUI 时没有任何问题、但我们希望在 Docker 容器中设置流水线部署)
    BR
    Karol

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karol、

    请注意、此处需要执行两个步骤。

    第一种方法是安装产品。 您已经完成了以下操作:

    [引用 userid="528839" URL"~//support/tools/code-composer-studio 组/CCS/f/code-composer-studio 论坛/1120764/CCS-11-1-0-linux-host-command-line-installer-issue/4160744#4160744"]我现在要做的是:使用先前下载的 Linux SDK 安装程序[引用]

    中的第二步、让 CCS "发现"已安装的产品、以便可以使用。 这是什么意思? 请参阅以下链接中的"产品发现"部分:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AO8DVCZhl0Kt5-yIAVmyvQ__FUz-xrs__LATEST

    当然、您需要从命令行执行此操作。 为此、请参阅标题为"是否有命令行选项可用于指定新的可发现软件产品(C2000Ware、SimpleLink SDK 等)的路径、以便 CCS 能够检测到该产品?"的常见问题解答 下方链接的底部

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_projects-command-line.html#is-there-a-command-line-option-to-specify-a-path-for-a-new-discoverable-software-product-c2000ware-simplelink-sdk-etc-so-ccs-can-detect-it-

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    感谢您提供的链接它解决了缺失的 SDK 安装问题。

    能否告诉我是否可以从控制台(例如通过 wget)获取 simplelink SDK 安装程序?

    此致、
    Karol

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="528839" URL"~//support/tools/code-composer-studio 组/CCs/f/code-composer-studio 论坛/1120764/CCS-11-1-0-linux-host-command-line-installer-issue/4161235#4161235"]您能否告诉我是否可以从控制台获取 simplelink sdk[示例 w]

    我不这么认为。 但是、SDK 是由工具团队以外的其他团队开发的、您可能希望在连接论坛中创建一个新的线程以进行确认。