This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器:TI ARM C/C++编译器 v5.1.6

Guru**** 2918150 points

Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1119193/compiler-ti-arm-c-c-compiler-v5-1-6

Thread 中讨论的其他器件:CCStudio

您能否向我发送软件包-编译器:TI ARM C/C++编译器 v5.1.6

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    建议 通过 CCS 获取此版本。 有关如何获取此特定版本的更多信息、请参阅 CCS 用户指南的第4.4和4.4.1节;

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_updates.html#installing-new-software

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的快速响应。 但我的问题是:如果我按照您建议的步骤操作、我会遇到连接错误。

    我尝试更改代理设置、并尝试了直接/手动/本地连接选项的3个选项。 正在等待您的进一步帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的是哪个版本的 CCS?

    您运行的主机操作系统是什么?

    您能否展开"详细信息"并提供其中包含的信息?

    您能否打开其他需要访问互联网的视图、如 Resource Explorer 或 App Center?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CCS 11.1.0 - Windows 10 - 21H2

    无法连接到存储库 software-dl.ti.com/.../content.xml
    连接到 software-dl.ti.com:80 [software-dl.ti.com/104.96.93.70]失败:连接被拒绝:连接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Resource Explorer 是否显示任何内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我单击  Resource Explorer 时不会发生任何情况、出现错误:

    'com.ti.ccstudio.app.center'记录了内部错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CCS 似乎无法访问互联网。

    最后一个检查-当您尝试检查可用的 CCS 更新时、它是否会失败?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我遇到了许多错误:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、CCS 的互联网访问确实存在问题。

    我假设您的 PC 本身在互联网访问方面没有问题、并且问题是 CCS 特有的。

    您是否在需要代理才能访问互联网的网络上? 如果是、请尝试按照中所述对其进行配置:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_updates.html#proxy-configuration (请参阅 chaper:"Proxy Configuration")。

    通常、您应该将其设置为"manual"、然后输入 HTTP 和 HTTPS 的有效信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我再次尝试了3个连接设置选项:直接/本机/手动、但在某种程度上它不起作用。 在本机选项中、它显示:

    需要 HTTP 代理身份验证: software-dl.ti.com/.../content.xml

    您可以向我发送软件包-编译器:TI ARM C/C++编译器 v5.1.6吗??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="527881" url="~//support/tools/code-composer-studio 组/ccs/f/code-composer-studio 论坛/11191919193/compiler-ti-arm-c-compiler-v5-1-6/4149835#4149835]Hello 再次尝试了3个用于连接/直接连接设置的选项、但本机设置不起作用/手动。 在本机选项中、它显示:

    您将"代理"作为主机。 这对你的 netowrk 是正确的吗?

    [引用 userid="527881" url="~//support/tools/code-composer-studio 组/ccs/f/code-composer-studio 论坛/11191919193/compiler-ti-arm-c-compiler-v5-1-6/4149835#4149835"]您能不能向我发送软件包- TI+C 编译器?price+6.C 编译器?

    请与我开始私人 E2E 对话

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅为了记录、我在从公司防火墙内部访问 Resource Explorer 内容时遇到问题。 我可以通过浏览器访问它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否尝试在 CCS 中配置代理设置为无效?