This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 对目标执行 luning、连接、刷写 EVMK2h SPI、也不通过 CLI 命令

Guru**** 2917090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1120546/lunching-the-target-connecting-flashing-the-evmk2h-spi-nor-via-cli-commands

亲爱的朋友、您好!

我想通过 CLI 而不是图形向导来执行下面描述的所有操作、从而为 SPI NOR 刷写 EVMK2H 板。 (我使用的是 CCS v9.3)

  1. 启动 CCS 的预配置目标配置。
  2. 连接到 ARM 内核0并使用目标配置文件中指定的 GEL 文件对其进行初始化。
  3. 连接到 DSP 内核0并使用目标配置文件中指定的 GEL 文件对其进行初始化。
  4. 将闪存写入器应用程序加载到 DSP 内核0并运行它以启动板的闪存过程。

我是指我们需要在板上初始化和刷写应用程序的所有过程。

我不知道如果 CCS CLI 命令存在或有任何其他方式/工具、我确切地需要执行什么操作!

我们讨论的主要博文是刷写 DSP SPI NOR、创建 可加载的映像文件并将其写入 SPI NOR

谢谢