This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 可将 Code Composer 配置为闪存多个可行目标

Guru**** 2910060 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2232, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1120126/possible-to-configure-code-composer-to-flash-multiple-viable-targets

器件型号:MSP430G2232
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

我们尝试闪存的一批电路板有两种不同的 MC、MSP430G2232和 MSP430G2532、 否则它们是相同的。

是否可以将 Code Composer (或一些 TI 姐妹程序)配置为能够刷写其中的任一个 MC、而无需每次手动更改目标?

也就是说、设置多个目标、以便在其中一个目标失败时尝试后续目标? 有没有已知的处理这类问题的好方法?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这两个器件的代码是相同的。

    如果您只想对这两个器件进行编程而不想对它们进行调试、 您可以使用 Uniflash。

    选择器件后、Uniflash 不会检查器件型号。 则您将不会遇到警告。