This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 尝试刷写到电路板时加载.out 文件时出错

Guru**** 2923960 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280049C, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1118031/error-loading-out-file-when-trying-to-flash-to-board

主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F280049CC2000WARE

大家好、我收到了此错误  

我每次尝试刷写板时都会执行该操作。 不过、文件在那里、代码正在成功构建、因此我不确定问题是什么。 非常感谢您的帮助、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!

    请提供更多信息。

    您使用的是什么处理器?

    谢谢、

    ~Leonard   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    f280049CPZS 感谢您的快速回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、

    这是 TI EVM 还是您的定制板? 您能否将电路板置于"等待引导"模式并尝试再次加载?

    谢谢、此致、

    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是 LAUNCHXL-F280049C 开发板

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     什么是 CCS 版本和 C2000Ware 版本?

    您可以尝试一下 C2000Ware 中的一个示例吗?  

    C:/ti/C2000/C2000Ware_4_01_00_00/driverlib/f28004x/examples/led

    导入工程时、需要使用 CPU1_LAUNCHXL_FLASH 编译配置。 右键点击工程、然后选择"Build Configuration"->"SetActive"。 请参阅下面的图示。

    我想再向您推荐一次 C2000 Academy 页面。 我们有一个有关如何开始使用 C2000器件的模块。 它有详细的分步指令。

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ASrjG01hPgRfzY1a74A0Yg__jEBbtmC__LATEST

    谢谢、此致、

    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我必须为此项目使用 c2000ware 版本3.4  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以及 CCS 10.2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您应该更新到最新的 CCS 和 C2000Ware。 但是、请按照我之前提到的步骤操作、它应该起作用。 另请参阅 C2000 Academy 了解详细说明。

    谢谢、此致、

    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 在我更新代码堆栈中的代码之前、我只需首先与项目经理沟通、但我将会与您联系!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然!!

    同时、请尝试我之前提到的指令。 选择 CPU1_LAUNCHXL_RAM 或 CPU1_LAUNCHXK_FLASH 编译配置。

    另外、请确保您具有正确的活动目标配置。