This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 通过 ssh 连接 Code Composer (dropbear 服务器)

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1117789/connect-code-composer-via-ssh-dropbear-server

主题中讨论的其他器件:TDA4VM

我目前正在尝试设置一个环境来调试安装了 Arago 的 tda4vm 板。 我需要通过 ssh 调试远程应用程序,这通常是不需要配置的。 Arago 的 ssh 服务器不是 openssh,而是一个 dropbear。 尝试将 ssh 客户端与终端连接正常、但在 code composer (eclipse)内连接不起作用。 我始终会收到一条错误消息"algorm negotiation fail"。 我认为这是因为密钥/密码组合 eclipse<->dropbear。

是否有任何已知的解决方案?

感谢您的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    虽然这不是 CCS 正式支持的环境、但它应该基于基于基于 Eclipse 框架的 CCS 工作。 我对此没有任何个人经验、但当我在网上进行一些挖掘时、似乎可以这样做:

    https://2net.co.uk/tutorial/eclipse-rse

    请参阅上述链接中有关"在目标上设置 SSH 和 SFTP "的部分。

    希望这对您有所帮助

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ki

    谢谢、但我已经找到并尝试了。 最终导致相同的问题。 错误消息完全相同。 CCS 不提供官方支持、这让我有点困惑。 有一个用于"C/C++ Remote Application"调试配置的选项、并且在配置对话框中、ssh 可选作连接类型。 使用 openssh 连接到客户端将起作用(我已经尝试过此操作)。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="527333" URL"~//support/tools/code-composer-studio 组/CCS/f/code-composer-studio 论坛/1117789/connect-code-composer-via ssh-dropbear-server/4143193#4143193"]我觉得 CCS 不支持它是有点困惑的[引用/引用]。

    CCS 最初设计用于构建使用 CCS 工程的应用、并通过与目标的 JTAG 连接使用 CCS 调试器对其进行调试。 这就是 CCS 的设计和验证目标、

    但是、CCS 基于 Eclipse 框架和 CDT。 因此、CCS 还附带了大部分默认的 Eclipse CDT 功能。 我们鼓励人们探索的一些功能、并且我们在不同程度上支持它(甚至为 Eclipse 社区做出贡献、以便在未来的 Eclipse 版本中获得修复/改进)。 我们单独离开的其他人、"按原样"提供。  

    我们提到过、您可以使用 CCS (Eclipse)通过非 JTAG 远程连接使用 GBD 调试 Linux 应用。 但 CCS 团队对此的官方支持有限。

    谢谢

    Ki