This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:使用".out&quot 进行调试;CCS Studio 未生成该函数

Guru**** 2918340 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1117716/codecomposer-debugging-using-the-out-which-was-not-generated-by-ccs-studio

器件型号:CODECOMPOSER

您好、支持团队、

我从其中一个毫米波 mcuplus SDK 示例项目构建了".out"文件。 因此、它不是从 CCS Studio 构建的、而是从示例中包含的 makefile 文件构建的。

我有"Debug configuration"来加载该".out"文件。
下载和调试工作。 但"Stack usage"视图仅显示如下所示的消息。

我不确定我的行为是什么。 请听我说。

此致、
Hwanjoon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hwanjoon、您好!

    要使用"Stack Usage"视图:

    1) 1)您需要 CCS 项目。 该视图基于与 Project Explorer 中活动工程关联的可执行文件进行填充

    2) 2)如果使用 TI ARM clang 编译器、则需要使用 CCS 12.0+和 TI ARM clang 编译器2.0+版

    谢谢

    Ki