This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] GUI Composer v3:生成 xlsx 文件供用户下载

Guru**** 2915500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1116127/gui-composer-v3-generate-xlsx-file-for-user-download

您好!

在我的项目中、我可以生成一个 csv 文件供用户下载、而不会出现任何问题、但是可以生成一个 Excel 文件吗? 我希望能够执行 csv 不支持的更多文本格式、如突出显示。

我一直在努力使此示例在我的代码中正常工作:

https://code-boxx.com/create-excel-file-javascript/

感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    [引用 userid="52396" URL"~//support/tools/code-composer-studio 组/CCS/f/code-composer-studio 论坛/1116127/guio-composer-v3-genere-xlsx-file-for-user-download"]code-boxx.com/.../quote]

    您是否能够让此示例在 GC 之外工作、但问题在于您尝试将其集成到 GC 中? 或者您是否完全无法使其正常工作?

    谢谢

    Ki

    [/报价]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只是在 GCv3计算器中尝试了它,它抛出一个引用错误:'xlsx is not defined'。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="52396" URL"~//support/tools/code-composer-studio 组/CCS/f/code-composer-studio 论坛/1116127/GUI-composer-v3-generate-xlsx-file-for-user-download/4138186#4138186"]未定义引用错误:'xlsx'。

    似乎相关的"xlsx.full.min.js"脚本未正确加载。 您可以共享 GC 项目吗?