This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用 CCS V7.4

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1114631/using-ccs-v7-4

主题中讨论的其他器件:TMS570LS3137

我正在尝试调试 TMS570LS3137项目、但当点击 c 代码的左边距时、 我不会在此行插入断点、而是会弹出一个请求书签的弹出窗口。 没有用于插入断点的右键单击选项。

使用 CCS 7.3时、创建断点没有问题。

是否有关闭断点创建的设置:我以前从未遇到过此问题?

遗憾的是、我没有 CCS 7.4 PC 上的安装权限来加载 CCS 7.3、因此需要使用该 PC。

请提供帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这很奇怪。 在具有 LS3137板的 CCS 7.4中、它对我来说非常好。 我可以双击设置断点、也可以右键单击以弹出上下文菜单来设置断点:

    是否可以使用断点视图设置断点? 您可以在反汇编视图中设置断点吗? 您能否提供 CCS IDE 的屏幕截图?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢-笔记本电脑的所有者进行了另一次尝试、断点工作正常... 没有解释为什么会发生变化。