This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEVM6678:DSP 实时音频合成宽度 TSM320C6678

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C40, TMS320C6678, CCSTUDIO, MATHLIB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1113740/tmdsevm6678-dsp-real-time-audio-synthesis-width-tsm320c6678

器件型号:TMDSEVM6678
主题中讨论的其他部件:TMS320C40TMS320C6678CCStudioMATHLIB


大家好、早上好。

我叫 Hansen Franck、我是硬件/软件方面的嵌入式系统工程师。
我们的网站 AIA/CP (工业航天技术讲座)
在飞机嵌入式系统项目上工作、该工厂约有1200名员工。

我目前正在致力于定义一个实现实时信号处理的新项目。
更精确地说、是实时音频信号的合成。
过去、我曾在浮点方式下与 TMS320C40系列的 DSP Texas Instruments 合作。

今天、我想再次与 DSP 品牌 Texas Instrument TMS320C6678合作。

根据我在德州网站上看到的内容、"TMDSEVM6678"评估板将是测试我们项目可行性的良好起点。

您是否有任何有关此评估板的技术文档?
如何使其在 Code Composer Studio 下运行(如果它仍然是德州仪器(TI)开发的开发应用)?
如何交叉编译源代码 c 并为此评估板的处理器生成可执行文件?
您是否有任何有关此评估卡的"应用手册"?

我需要了解该卡的功能/技能、
如何实现、交叉编译源代码 c、将其下载到地图、启动它等
我们如何将该板与外部世界连接、尤其是我们必须输出模拟信号、该信号将是实时计算的数字合成信号的结果。

具体而言、我们需要以10kHz 的采样率工作、因此我们有一个100us 时间环路来计算新的16位音频采样。
该样本是根据数学模型计算的、事实上、这是一系列信号处理操作。
最后、我们必须使用速率为100us 的16位 D/A 转换器将该16位样本转换为模拟信号、如上所述。

我们希望使用 C 语言工作。
有没有针对 c 语言的库,这些库针对信号处理进行了优化?
例如、对于 sin ()、cos ()、白噪声生成、粉色噪声、高斯噪声、 IIR 滤波、IIR 滤波、FFT、……

预计体积将约为400个单位以及构成最终电路板的所有组件。

如果可能、当您回复时、您能否将这些电子邮件放入副本中、请执行以下操作:

hansen.franck1@free.fr
franck.hansen@intradef.gouv.fr


我的电话:0670363990

最好的农家

Hansen Franck