This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:具有 CCS 的 TI-RTOS

Guru**** 2805425 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS, TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1114930/codecomposer-ti-rtos-with-ccs

器件型号:CODECOMPOSER
主题中讨论的其他器件:SYSBIOSTM4C1294NCPDT

您好!

每次遇到不同的错误时、我都无法配置 TI-RTOS。

我还尝试从 Resource Explorer 导入示例代码、但 得到相同的结果。我也尝试通过创建新项目、但结果相同。

所以,请帮助..

误差如下所示

说明   资源   路径   位置   类型
Gmake:***[build-1144793985]错误2   RTOS_1.2          C/C++问题
gmake:目标'all'不会由于错误而重制。   rtos_1.2          C/C++问题
gmake[1]:***[Build-1144793985-InProC]错误1   RTOS_1.2          C/C++问题
xdccfg.Program:“ti.sysbios.KNL”软件包与此构建中使用的 XDCtools 不兼容。 请使用与该软件包兼容的 XDCtools、或更新包含该软件包的产品、或使用 XDCtools 3.50或更高版本重建软件包。    .xdchelp   /rtos_1.2   行71   C/C++问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有一段时间遇到这种类型的错误....

    说明   资源   路径   位置   类型
    在链接期间遇到#10010错误;"ti-rtos.out"未构建   ti-rtos          C/C++问题
    #10099-D 程序不能放入可用存储器中、或者该段包含需要此段无法生成的 trampoline 的调用点。对".bootVecs"段大小0x8进行对齐的放置失败、与".intvecs"重叠、大小为0x208 (页0)   linker.cmd   /ti-rtos/调试/configline   101   C/C++问题
    #10263闪存范围已指定   .ccsproject   /ti-rtos   line 35、外部位置:C:\ti_tirtos_tivac_2_16_00_08\products\BIOS_6_45_01_29\packages/ti\platforms\Tiva\include\TM4C1294NCPDT.cmd   C/C++ problem
    #10263 SRAM 存储器范围已指定   .ccsproject   /ti-rtos   line 36、外部位置:C:\ti_tirtos_tivac_2_16_00_08\products\BIOS_6_45_01_29\packages/ti\platforms\Tiva\include\TM4C1294NCPDT.cmd   C/C++ problem
    #10264闪存存储器范围与现有存储器范围闪   存.ccsproject   /ti-rtos   line 35重叠、外部位置:C:\ti_tirtos_tivac_2_16_00_08\products\BIOS_6_45_01_29\packages/ti\platforms\Tiva\include\TM4C1294NCPDT.cmd   C/C++问题
    #10264 SRAM 存储器范围与现有存储器范围 SRAM   .ccsproject   /ti-rtos   行36重叠、外部位置:C:\ti_tirtos_tivac_2_16_00_08\products\BIOS_6_45_01_29\packages/ti\platforms\Tiva\include\TM4C1294NCPDT.cmd   C/C++问题
    gmake:***[All]错误2   ti-RTOS          C/C++问题
    gmake.1]:***[ti-rtos.out]错误1   ti-rtos          C/C++问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     很抱歉,昨天是美国的公众假期,所以答复迟了。 请勿将 XDCtools 3.50或更高版本用于 TivaC 的 TI-RTOS (2.16.0.08)。 请仅将 XDCtools 3.32.0.6用于 TI-RTOS 2.16.0.08。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    使用 XDCtools 3.32.0.6后解决问题  

    谢谢 Charles