This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要支持10年以上的代码。 可以#39;t 查找原始 Code Composer Studioi v4.10 (v4.12)许可证。

Guru**** 2917090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1114996/need-to-support-10-year-old-code-can-t-find-original-code-composer-stuidio-v4-10-v4-12-licenses

我必须修改为 TMS320LFC2407 DSP 编写的一些 C 代码。

 

我们 以前的文档指出、它们使用 TI Code Composer Studio v4.10 (或 V4.12)来编译/调试代码。

他们使用一些串行应用程序来刷写 EEPROM

他们使用 XDS510PP PLUS Digital Spectrum Emulator 进行调试

 

我找到了我们的 XDS510PP 的位置。  

我找不到 TI Code Composer Studio v4.10 (或 V4.12)的任何内部副本

此外、我不知道闪存 TMS320LFC2407 EEPROM 需要哪种串行应用程序?

如何 获得必要的许可证和软件?

 

此外、需要哪些类型的器件驱动程序?

我们目前使用的是 Windows 10 Enterprise Edition (64位)、但我们仍有一些 Windows 7 64位计算机。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="526390" url="~//support/tools/code-composer-studio 组/CCS/f/code-composer-studio 论坛/1114996/need-to 支持10年前代码-cand-t-find-original-code-composer-studio-v4-10-v4-12-v4.12] 以引用他们用来调试的旧版 Code Composer 或旧版 Code Composer Studio 文档[引用的 v4.12]。

    我假设它指的是"Code Composer"(CC)、而不是"Code Composer Studio"(CC)。 CC 线路早于整个 CCS 线路。  

    在任何情况下、您都需要支持 F24x 的工具版本。 支持此功能的最新工具版本是 CCSv3.3。 但是、您也可以使用 CCv4.12、因为这正是您现有代码可能编写的代码。

    这些版本的工具不可免费下载。 请与我开始私人 E2E 对话、讨论您的选择。

    谢谢

    Ki