This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何创建 DRA829/#39 R5F 的简单项目?

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1114512/how-to-create-an-easy-project-of-dra829-s-r5f

主题中讨论的其他器件:DRA829

在 我的应用中使用 DRA829的 R5F 进行计算。 现在、我可以在 Linux 上编译代码并在 Windows 上成功进行调试。

我想通过基于 Windows 的 CCS 编译和调试 DRA829的 R5F。  

当我创建 DRA829 R5F 的 CCS 工程时,该工程中不包含向量、启动和链接器文件,因此无法下载该文件进行调试。

如何获取或创建 DRA829 R5F 的简单项目?

B.R.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    我们不支持 J7平台上基于 CCS 的项目。 请计划使用 SDK 中提供的基于 Makefile 的构建。

    此致、
    Parth