This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Code Composer Studio v3.3上的 XDS-510 USB2.0支持

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2812, TMS320F2809, TMS320F2808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1114768/xds-510-usb2-0-support-on-code-composer-studio-v3-3

主题中讨论的其他器件:TMS320F2812TMS320F2809TMS320F2808

大家好。

我 计划购买一款 TI XDS510-USB2.0仿真器、用于 Code Composer Studio IDE 和 TI C2000系列 MCU。

我需要与 XDS510-USB2.0仿真器相关的以下信息。

1) 1) XDS510-USB2.0支持的 Code Composer Studio IDE 版本? 它是否支持 Code Composer Studio v3.3?

2) 2)是否支持 C2000系列 DSP 控制 器、特别是德州仪器 TMS320F2812、TMS320F2809、TMS320F2808控制器。

3) 3)兼容的 XDS510-USB2.0操作系统。  可用于 XDS510-USB2.0的操作系统驱动程序。

有关此内容的任何输入都将有所帮助。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不记得 TI 的 XDS510仿真器、ebay 和 Ali 提供的仿真器看起来就像假象。 我确信 Spectrum Digital 生产的是这种类型的仿真器、因此如果您看到 SD -这可能是好的。

    Spectrum Digital XDS510-USB 与 CCS v.3.3完美搭配使用。 后者意味着它在 Windows XP 下最适用。 您很可能同时在 Windows 7上运行、论坛上有许多报告和技巧。 我记得我能够在 Windows 7的 x64版本上运行它们、因为 SD 也提供了 x64驱动程序。 但是、我看到一个报告说、这些技巧不适用于 Windows 10。

    可以选择在虚拟机中运行 Windows XP。 这是一个有效的解决方案、前提是有一个用于主机操作系统的驱动程序。 然后、USB 设备可以从主机操作系统上拔下插头、但可以插入客户操作系统。 使用了 VMware 和 VirtualBox。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、

    正如 Victor 提到的、那里有很多 XDS510克隆/唤醒。  其中一些产品的质量非常差。

    来自 Spectrum Digital 和 Blackhawk 的频谱是最受欢迎的。  Spectrum 不再在业务中、Blackhawk 在几年前就停产了510种产品、因此您需要从二级市场中找到它们。

    借助 XDS510类调试探针、您还需要从供应商处获取驱动程序。  CCSv3.3没有附带驱动程序。   

    可从 以下网址获取频谱驱动器:http://spectrumdigital.com/spectrum-digital-inc/docsdrivers/

    Blackhawk 驱动程序可从以下位置获取: https://www.blackhawk-dsp.com/support/ccsv33-downloads

    Windows XP 是 CCSv3.3正式支持的最后一个操作系统。  因此、建议在本机 XP 计算机或虚拟机中运行。  本文档提供了一些有关如何在 Windows 10上运行的信息: https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_ccs33-windows10.html

    此致、

    John