This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Resource Explorer 不显示旧版本的 SDK

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1113896/resource-explorer-does-not-show-old-versions-of-sdk

您好!

我有 最新版本的 Code Composer Studio 11.2.0、在 Resource Explorer 中找不到 SimpleLink CC13x2 CC26x2 SDK 5.10.00.48。 SimpleLink CC13xx CC26xx SDK 只有三个最新版本。  我确信该版本最近已推出。

我还尝试手动安装(cc13x2_26x2_sdk_5_10_00_48.exe)、但未发生任何情况。

如何将此版本返回 Resource Explorer?

谢谢、

此致、

Tomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tomas、

    旧的"13x2/26x2" SDK 已从 Resource Explorer 中临时删除。  您仍可以从 TI.com 下载它们。  由于许多用户认为13x2/26x2 SDK 是要在"xx" SDK 实际是最新版本时开始使用的版本、因此删除了它们。  今年晚些时候、我们将更新到 Resource Explorer、我们将能够将 x2和 xx SDK 视为同一产品的版本。  届时、Resource Explorer 中将再次提供旧版 x2 SDK。

    目前、如果您需要较旧版本、则必须从 TI.com 下载并使用"Import CCS Projects"功能导入示例工程。

    此致、

    John