This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 文件路径协商

Guru**** 2920130 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1125190/file-path-consultation

您好,TI 团队

tiboot3.bin  tispl. bin  sysfw. ITB:我们想知道这些文件的作用是什么,您能告诉我们 这些文件的源代码路径吗?

我们使用 SDK:ti-processor-sdk-linux-j7-evm-08_02_00_03

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bangfei、

    这些都是各种引导加载程序映像文件。 有关详细信息、请参阅 U-Boot 板自述文件。

    Linux SDK 文档的 U-Boot 用户指南部分也对这些内容进行了说明。  

    此致

    Suman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,专家

    从引导文件中,我们知道引导流程。

    ,我们需要了解每个 引导加载程序映像文件的源代码路径、然后了解代码的实现内容。

    我们期待您的答复。  谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="529479" URL"~/support/tools/code-composer-studio 组/CCS/f/code-composer-studio 论坛/1125190/file-path-consulting/4173477#4173477"]我们想知道源代码路径

    、它给出了您所需内容的一些可能答案:

     120个来源:
     121 ----
     122 1. SYSFW:
     123        树:Git://git.ti.com/k3-image-gen/k3-image-gen.git
     124        分支:主站
     125.
     126 2. ATF:
     127        树: github.com/.../arm-trusted-firmware.git
     128        分支:主站
     129.
     130 3. OPTEE:
     131        树: github.com/.../optee_os.git
     132        处:主站
     133.
     134 4. U-Boot:
     135        树: gitlab.denx.de/.../u-boot
     136        分支:主站

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复