This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在 CCS 中自动管理版本源代码

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1124437/manage-version-source-code-in-ccs-automatically

主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好!

我正在寻找一种解决 方案、通过在预编译步骤中编写自定义脚本、在 CCS 中生成一个头文件、该文件定义了我的工程的版本号。

我看到了链接 https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/625939/ccs-ccstudio-version-management。 但没有详细指南,您能给我提供此解决方案的详细指南吗?

谢谢、

长点

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Longpt、

    其详细信息将取决于您的特定环境。  它们的一般流程通常如下所示:

    1. version.h
    2. version.h 的版本号为#define
    3. 您有一个脚本、可从某个位置(通常是源代码控制系统)读取构建的版本号。
    4. 脚本将该版本写入 version.h 文件
    5. 您可以在项目中设置调用脚本的预编译步骤

    您可以在此处的工程属性中设置预编译步骤:

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    感谢您的回复。 我在窗口10上使用 CCS。 您能指导我如何编写脚本文件吗?  

    谢谢、

    长 pt10

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Longpt10、

    我不能在这方面为您提供帮助。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    提示编写脚本太宽、因此这里的主题无法回答。 您可以使用从预编译步骤调用的任何外部脚本工具来更新您的版本.h。例如 Perl、Python 等。 我使用了 CCS cygwin 工具文件夹中的 sed.exe 来修改我的版本文件。  这样、脚本工具始终可供 CCS 用户使用。 您可以在此帖子中看到一个示例:

    https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1087105/can-javascript-know-the-project-source-location/4028805?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=build_info.h#4028805

    我唯一的其他建议是、您应将版本号/字符串放置在固定地址。 这样、当有人询问"此测试使用了哪个版本的软件?" 您始终可以使用 UniFlash 或调试器回退读取固定地址。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议!