This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 生成.out 和.hex file 和.hex file

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1111207/generate-out-and-hex-file-and-hex-file

主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好!   

 由同一程序生成的.out 和.hex 程序、.out 文件烧坏了、.hex 烧坏了。  

我们使用 CCS 生成.out 和.hex file 和.hex file generated when seleted Enable C2000 Hex Utility.

At the same time,we 确认硬件设备和接线没有问题。

当我们使用 Uniflash 刻录.out 程序时,芯片 F28069在输入密码后解锁,然后成功刻录并显示指示灯。

.out 程序没有问题。

然后烧录.hex 文件还会显示程序已成功烧录、但显示程序已成功烧录的指示灯不会亮起、

这意味 着程序无法刻录、当我们 输入密码时、芯片无法再解锁。

Please help me.μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1)能否检查您是否从十六进制实用程序获得了两个输出文件?  一个用于 PAGE 0、一个用于 PAGE 1?

    如果您有2个文件、则需要对这两个文件进行编程。

    2) 2)如果无法通过提供密码解锁、则可能是密码在错误的位置编程。  您为生成十六进制输出提供了哪些设置/选项?

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有听到您的反馈。  我可以关闭此帖子吗?  或者、您仍然需要帮助吗?

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在关闭此帖子、因为我没有收到您的回复。

    谢谢、此致、
    Vamsi