This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO-Sitara:DSS 无法通过版本 CCS 12.0.0 Linux 启动

Guru**** 2917090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1123421/ccstudio-sitara-dss-can-not-start-by-version-ccs-12-0-0-linux

器件型号:CCSTUDIO-Sitara

您好!

启动调试服务器脚本时出现一些 Java 错误。 它发生在版本12.0.0上。 但不在11.1.0。

~/ti/ccs1200/ccs/ccs_base/scripting/bin$ ./dss.sh ../examples/DebugServerExamples/msp430f5529_ccsSession.js
SLF4J: Failed to load class "org.slf4j.impl.StaticLoggerBinder".
SLF4J: Defaulting to no-operation (NOP) logger implementation
SLF4J: See www.slf4j.org/codes.html for further details.

日志文件也已附加。

e2e.ti.com/.../1659519973099.log

此致

Haining Zhi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据您的文件名、我假设您使用的是 MSP430器件?

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我使用的是 AM243x。 MSP430是 CCS DSS 中唯一的一个示例。

    此致

    Haining Zhi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Haining、您好!

    这个问题是由一些 CCS 组件尝试使用一些旧 Eclipse 组件引起的、这些组件不再与当前 CCS 版本捆绑在一起的 Eclipse 版本一同提供。 CCS 组件应更新为不使用这些组件。

    它不应影响脚本的执行。

    谢谢

    Ki   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    感谢您的回复。 我应该怎么做? 我已尝试更新 CCS"Help->Check for updates"。 错误列表仍然存在。

    此致

    海宁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有删除消息的更新。 但是、可以安全地忽略这些消息。 它们不会影响脚本的执行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    很抱歉、警告文本混淆了。 不仅有警告、而且还有错误。 DSS 脚本因错误而停止。 错误日志也是随附的。 请检查一下。

    谢谢

    海宁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在错误日志中看到很多消息、但很难分辨错误的来源。 如果 DSS 脚本遇到异常、则终端/控制台中应显示该异常的任何 DSS 错误消息。 请提供这些消息。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需确认、以下消息即可忽略:

    SLF4J:无法加载类"org.slf4j.impl.StaticLoggerBinder"。
    SLF4J:默认为不运行(NOP)记录器实现
    SLF4J: 有关更多详细信息、请参阅 www.slf4j.org/codes.html。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    不再有控制台输出。 只有弹出对话框会告诉我查看 CCS 日志文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Haining、

    KI 已输出一段时间。  我将设置 Linux 机器并查看这一点。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Haining、

    我已经设置了机器、我可以重现您在无法加载 Eclipse 组件时看到的相同错误。  我将与开发团队跟进、看看是否有权变措施。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Haining、

    我相信我们有一个您可以尝试的解决方法。

    如果传入工作区位置、我们可以运行脚本。  例如、如果我从示例 DSS 脚本所在的位置执行此操作、则使用以下命令运行:

    ../../bin/dss.sh -dss.workspace /tmp/ws F28335_flash.js

    关键是要使用  

    dss.workspace  

    您能否尝试一下、看看它是否有用?

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    参数"-dss.workspace"运行良好。 谢谢!

    此致、

    海宁