This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用 XDS510USB 和/或 XDS510PP 以及 W7对 TMS320F241进行编程

Guru**** 2917920 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1120022/programming-tms320f241-with-xds510usb-and-or-xds510pp-with-w7

大家好、

我需要刷写 TMS320F241 DSP。 我知道它已经过时了、我知道不再提供支持。 我必须在 Windows 7上使用一台32位的计算机、它没有 PP、只有 USB。
我已经有了要在 DSP 上上传的文件。 我不需要更改并再次编译它们、我认为不需要 CCS、只是它的驱动程序。


我今天实现这一目标的最佳选择是什么?


我遇到了不同的解决方案、与不同的人交谈、并在线研究。

1) 1)使用 XDS510 USB

2)使用 XDS510 PP (带 USB 转 PP 电缆/转换器? 和不同的操作系统?)

3)使用完全不同类型的器件(将.out 转换为.stp 并使用具有.bSDL 文件的其他 JTAG 解决方案)或使用不同的方式来使用我的资源。


1:主要问题是缺少此设备的可靠经销商,更不用说没有。 大多数结果来自 eBay、实际上 只有所谓的"TI DSP 仿真器"、即 Blackhawk。 Blackhawk 软件似乎没有提供将其器件与 TMS320F24x 连接的解决方案。 只有 Spectrum Digital XDS510器件可以与 TMS320F241 DSP 配合使用? XDS510USB 和 XDS510USB PLUS 之间有何区别? 从此帖子中、Plus 不再受支持。 是否可以找到可靠的 XDS510USB 经销商?

2:主要问题是将此虚拟 PP 用于软件。 该电缆由 W7标识、但我不知道如何配置此解决方案、以便 SDConfig 可以看到我的 XDS510PP 并同时使用 prg2xxx。
哪些驱动程序? 哪些软件? (是否有任何 USB/PP 可以工作? 或者必须使用特定的?) 我无法在计算机上添加真正的 PP 端口。 根据我对 本主题的理解,W7不支持 XDS510PP?

3:我找不到.bSDL。 从 TI 支持人员告诉我的内容来看、没有.bSDL。 但也许有人已经将此解决方案与自制的.bSDL 结合使用了。

对于大多数此类软件解决方案来说、F24xx 似乎已经过时了、但我必须在具有 W7但没有真正 PP 的计算机上工作。


此致、

Matthieu Blavette