This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何按命令行构建(eclipsec.exe)

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1127325/how-to-build-by-command-line-eclipsec-exe

Thread 中讨论的其他器件:CCStudio

您好!  

我正在使用 CCS v8、并尝试通过"c:\ti\ccsv8\eclipse\eclipsec.exe"等命令行进行重建、但下面有一个问题。请建议我解决此问题。

我的工作区文件夹

2.源文件夹路径

3. CCS V8屏幕--> 重建没有问题

4.命令行命令-->是否正确的命令行

"C:\ti\ccsv8\eclipse\eclipsec.exe"-nosplash -data "C:\users\kimkw\workspace_v8"-ccs.autoImport -ccs.projects -application com.ti.ccstudio.apps.projectBuild -ccs.projects "D:\000_Workspace\00-match\01 -之前发布匹配项\99 - test\OJTTEST\000 -匹配项-generateMakefiles 配置-CCS -release com.ti.ccstudio.apps.projectBuild 应用程序
4-1. CCS v3.3样片--> CCS v8上是否还有与 timake.exe 类似的命令?
timake.exe PFL_PF2S.pjt CTRL_Release -A
5.错误
请检查我的命令行。  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="530210" URL"~//support/tools/code-composer-studio 组/CCs/f/code-composer-studio 论坛/1127325/Ho-build-by-command-line-eclipsec-exe">请检查我的命令行。  [/报价]

    您是否查看过以下文档?:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_projects-command-line.html

    我注意到的一件事是、这可能是错误的、因为我找不到这样的选项:

    -ccs.autoImport

    可能应该是:

    -application com.ti.ccstudio.apps.projectImport -ccs.location <path> -ccs.autoImportReferencedProjects

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果工程已经在工作区中、那么类似的命令应该是正确的

    eclipsec -noSplash -data  -application com.ti.ccstudio.apps.projectBuild -ccs.projects  -ccs.configuration  

    查看您的屏幕截图、我将尝试以下内容:

    eclipsec -nosplash -data "C:\users\kimkw\workspace_v4"-application com.ti.ccstudio.apps.projectBuild -ccs.projects pFL_pf2S -ccs.configuration intf_Release

    此致、

    John