This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:UIA 未在实时会话、执行图和 CPU 负载中显示任何数据

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1127481/codecomposer-uia-is-not-showing-any-data-in-live-session-execution-graph-and-cpu-load

器件型号:CODECOMPOSER
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOSCC1310

您好!  

我想查看程序的执行图或任务配置文件、但如果我启动 ROV、我看不到任何内容。

因此、我检查了 LoggerStopMode 及其为空。

在 ROV 中、我可以看到堆栈空间和堆内存等。  

我已经更改 了.cfg 文件中的 BIOS.logsEnabled = true

请帮助我运行这些文件、 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经在 裸片.cfg 文件中添加了 var LoggingSetup = xdc.useModule('ti.uia.sysbios.LoggingSetup'

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mario、

    我不是这方面的专家。  SimpleLink Academy 中提供了一些更多信息。  在阅读这篇文章时、我看到必须做一些事情。

    启用已完成的.cfg 中的 BIOS 日志

    添加已完成的 loggingSetup 变量

    将内核移出 ROM

    我认为这是最后一步。  假设对于 cc1310、内核位于 ROM 中。  适用于 CC13x2。

    我正在查看的 SimpleLInk Academy 是适用于较新的13x2/26x2器件的学院。  它还显示了如何打开独立于 ROV 的执行图。

    https://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_academy_cc13xx_cc26xxsdk_6_20_00_00/modules/rtos/tirtos_basics/tirtos_basics.html

    此致、

    John