This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO-Sitara:CCS 11.1、如何从头开始创建具有 SysConfig 的新项目

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1128657/ccstudio-sitara-ccs-11-1-how-to-create-a-new-project-from-scratch-that-has-sysconfig

器件型号:CCSTUDIO-Sitara

您好!

我正在尝试从头开始创建新的 CCS 工程、我希望它具有 SysConfig 配置。 我很惊讶地发现没有办法这样做,至少没有我找到的办法。 我获取 SysConfig 工程的唯一方法是导入已包含 SysConfig 的现有工程。 例如、我能够从适用于 AM24xx 的 MCU+ SDK 中导入一个。

顺便说一下、作为一个实验、我在 dev.ti.com 上的云端创建了一个 SysConfig 项目、并从.syscfg 文件中保存。 然后、我尝试将该.syscfg 文件添加到我创建的基本 CCS 工程中、并遇到问题。 可能已经通过一些努力解决了这些问题、但我决定这不是我真正想要的方法。

我想导入一个接近我想要的起点的项目是可以的、但很多时候、我只是想从头开始创建一个新项目。  

我有两个问题

1) 1)我是否遗漏了某个内容或导入现有项目是唯一可行的方法?

2) 2)我尚未下载 CCS12、它允许我下载吗? 我想在进行大下载/安装之前先进行检查。

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brad、您好!

    [引用 userid="6450" URL"~//support/tools/code-composer-studio 组/CCS/f/code-composer-studio 论坛/1128657/CCStudio Sitara-CCS-11-1-how - to -create-a-new-project-from scrate-that -has -sysconfig"]我至少没有发现这样的选项[我不知道/我不知道]。

    是的,这确实是事实。 我相信有一个 Jira 可以添加此功能、尽管我目前似乎找不到它。 我将会看到我是否可以挖掘它。

    [引用 userid="6450" URL"~//support/tools/code-composer-studio 组/CCs/f/code-composer-studio 论坛/1128657/CCStudio Sitara-CCS-11-1-how - to -create-a-new-project-from-scrate-that -has SysConfig"]我已经能够导入 SysConfig/sysconfig 项目的唯一方法是导入现有项目。]

    这是推荐的方法

    [引用 userid="6450" URL"~//support/tools/code-composer-studio 组/CCS/f/code-composer-studio 论坛/1128657/CCStudio Sitara-CCS-11-1-how - to -create-a-new-project-from-scrate-that -has -sysconfig"])我没有找到现有的项目或导入现有项目的方法[?]

    这是唯一可擦除的方法

    [引用 userid="6450" URL"~//support/tools/code-composer-studio 组/CCS/f/code-composer-studio 论坛/1128657/CCStudio Sitara-CCS-11-1-how-create-a-new-project-from-scrate-that -has SysConfig"]2)我尚未下载 CCS12吗? 我想在进行大下载/安装之前先进行检查。

    这在 CCS 12中没有解决。

    谢谢

    Ki