This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 下载 Code Composer Studio 时出现勒索软件软件警告

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1123500/ransomware-software-warning-while-downloading-code-composer-studio

我有带 C2000 F2806x MCU 的 TI LaunchPad 套件。 当 我的防病毒系统提醒我勒索软件软件从您的可执行文件 CCS_setup_12.0.00009.exe 攻击我的系统时、我尝试从 www.ti.com/.../CCSTUDIO 下载 Code Composer Studio。 Sophos 使用 CryptoGuard 检测到它。 我还尝试了脱机下载、结果相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们过去曾遇到 Sophos 的误报问题。  

    在 Sophos 网站上,他们引用了另 一个服务,如果您认为文件是错误的,并且 该网站不报告任何问题,您可以在该服务中测试文件:

    https://www.virustotal.com/gui/file/fe3dbffa233c71c71c3f882167334a8719d45a44ce747b9684af92565ffbbb97

    在 Sophos 网站上、对于这样的案例、他们会让客户添加排除条款、这必须由客户来完成、这一点我们无法提供帮助。

    标记 CCS 的原因有一些理论:  

    • CCS GUI 基于 Java、Sophos 似乎不喜欢 Java
    • 在安装过程中、我们将提取并运行可执行文件以安装组件。  

    我们目前建议客户添加排除条款。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sophos CryptoGuard 扫描程序文件访问行为,包括同时访问多个文件和创建加密文件。   这些访问会触发 CryptoGuard 以标记潜在的勒索软件。   

    我们对安装程序进行了初始分析、并确定存在与正常安装日志相关的访问、这些访问可能会触发 CryptoGuard。   我们正在审查是否可以进一步了解 这一检测。   Sophos 建议在检测完成后运行完整扫描,以确定这是否是有效检测,并基于此添加排除。  

    https://docs.sophos.com/central/Customer/help/en-us/ManageYourProducts/Overview/GlobalSettings/GlobalExclusions/RansomwareExclusions/index.html

    请随时发布您的完整扫描结果、这可能有助于我们进一步了解检测的确切触发因素。


     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们添加了一个包含项,但这也不起作用,我们甚至尝试通过 Sophos 界面解决它。 唯一有效的是完全禁用我的计算机上的 AV 软件进行下载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rhett、

    您使用的是什么版本的 Sophos CryptoGuard?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="2210" URL"~//support/tools/code-composer-studio 组/CCS/f/code-composer-studio 论坛/1123500/勒索 软件-软件-警告-下载时-代码- composer-studio / 4194432#4194432"]您使用的是哪个版本的 Sophos CryptoGuard?[引用]

    要确认,您是否正在使用 Sophos Home?  提供完整的版本号。 谢谢。