Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS, TM4C1294NCPDT
我使用的是:
CCS 6.1.2
TIRTOS 2.16.0.08、
编译器5.2.7和
XDC 3.31.1333
TM4C1294NCPD
TI 网络堆栈 NDK。
我的问题是、是否有任何方法可以仅为 TCP/IP keepalive 关闭 CCS 中的 printf、如下所示。 我不想更改源代码、因为我发现 printf 来自 CCS 和 RTOS 的安装、但我有不同的 PC、所以我更喜欢在项目配置中进行修复、以便在我的项目配置中进行更改 每种环境都会发生变化。 我不想禁用窗口中的所有 printf、因为我将其用于其他用途。
00029.100 TcpTimeoutKeep:保持超时
00049.100 TcpTimeoutKeep:保持超时
00069.100 TcpTimeoutKeep:保持超时
00089.100 TcpTimeoutKeep:保持超时
00109.100 TcpTimeoutKeep:保持超时
00129.100 TcpTimeoutKeep:保持超时
00149.100 TcpTimeoutKeep:保持超时
00169.100 TcpTimeoutKeep:保持超时
00189.100 TcpTimeoutKeep:保持超时
00209.100 TcpTimeoutKeep:保持超时
00229.100 TcpTimeoutKeep:保持超时
00249.100 TcpTimeoutKeep:保持超时
00269.100 TcpTimeoutKeep:保持超时
00289.100 TcpTimeoutKeep:保持超时
00309.100 TcpTimeoutKeep:保持超时
00329.100 TcpTimeoutKeep:保持超时
00349.100 TcpTimeoutKeep:保持超时
00369.100 TcpTimeoutKeep:保持超时
00389.100 TcpTimeoutKeep:保持超时
00409.100 TcpTimeoutKeep:保持超时
00429.100 TcpTimeoutKeep:保持超时
00449.100 TcpTimeoutKeep:保持超时
00469.100 TcpTimeoutKeep:保持超时
00489.100 TcpTimeoutKeep:保持超时
00509.100 TcpTimeoutKeep:保持超时
00529.100 TcpTimeoutKeep:保持超时
00549.100 TcpTimeoutKeep:保持超时