Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280049C
您好!
我有一个使用 CCSv1040内置 TMS320F280049C 微控制器的项目。 我现在正在尝试设置 Jenkins 管道以设置 CI/CD 服务器。 最初我在通过 Jenkins 构建项目时遇到了问题、但更改文件夹的写入权限解决了这个问题。 现在、即使我的项目正在编译、Jenkins 编译也由于以下错误而失败:
"无法初始化服务器:无法连接:连接被拒绝
Eclipse:无法打开显示:
Eclipse:
发生错误。 查看日志文件"
在下面、您可以看到工程正在编译、没有任何错误:
+/home/cicdserver/ti/ccs1040/ccs/ccs/eclipse/eclipse -noSplash -data /home/cicdserver/workspaces/workspace_temp -应用 com.ti.ccstudio.apps.projectBuild -ccs.projects sw20200507 -ccs.configuration CPU1_FLASH -ccs.listErrors :56:04 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% CCS 无头构建正在启动... [Tue Dec 07 16:56:04 CET 2021年] %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================ 预处理... ==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================== 大楼... ****为项目 sw20200507构建配置 CPU1_FLASH ** /home/cicdserver/ti/ccs1040/cs/utils/bin/gmake -k -j 4所有-O 。 gmake[1]:无需为"辅助输出"执行任何操作。 ****构建完成**16:56:07 --------------- 项目 www20200507'的16:56:07错误(0): CCS 无头构建完成! 1个项目中有0个有错误。 无法初始化服务器:无法连接:连接被拒绝 Eclipse:无法打开显示:16:56:07 Eclipse:16:56:07 出现错误。 请参阅日志文件 /home/cicdserver/workspaces/workspace_temp。metadata/.log。 编译步骤'Execute shell'标记为失败16 新的运行名称是'#40' finished:failure
有人可以帮助解决这个问题吗?