This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 错误#10008-D:找不到文件

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP21529, UCD3138, UCD3138A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1059708/error-10008-d-cannot-find-file

主题中讨论的其他器件:PMP21529UCD3138UCD3138A

您好 Ki、

根据您的意见、我尝试了 CCS 6.2离线安装程序、它已成功安装。 但是、我使用下面的日志运行到编译错误中。 看起来没有生成.obj 文件。 您能建议如何解决这个问题吗?


****项目 PMP21529的纯净配置构建调试****

"C:\\ti\\ccsv6\\utils\\bin\\gmake"-k clean
DEL /F "PMP21529.OUT""PMP21529.hex"
del /F "clear_program_flash.obj""constants.obj""cyclone_global_variables_defs.obj""device_id.obj""init_adc12.obj""init_bat_char_loop.obj""init_bus_backup_loop.obj""init_adc_init_mware_interrupts.obj""info_init_init_mus.obj" mus_interrupts.obj""obj_interrupts""mus_interrupts""obj_interrupts""mware_init_init_init_init_init_init_init_init_init_manual.obj "mus.obj"
找不到 C:\Users\a0486368\Documents\FAE_SSNW\here!------------------------------------------------------- 查看格式\HVC\UCD3138A\FirmwareCode_ReferenceDesigns\PMP21529_4SWBuckBoostBIDIConverter\PMP21529Firmware-1.0\PMP21529软件包\UCD3138_PMP21529\Debug\PMP21529.out
找不到 C:\Users\a0486368\Documents\FAE_SSNW\here!------------------------------------------------------- 查看格式\HVC\UCD3138A\FirmwareCode_ReferenceDesigns\PMP21529_4SWBuckBoostBIDIConverter\PMP21529Firmware-1.0\PMP21529软件包\UCD3138_PMP21529\Debug\CLEAR_PROM_FLASH_OBJ
'已完成清洁'
'

****构建完成****

****为项目 PMP21529构建配置调试****

"C:\\ti\\ccsv6\\utils\\bin\\gmake"-k all
'构建目标:PMP21529.OUT"
'调用:ARM 链接器'
"c:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-arm_5.2.5/bin/armcl"-mv4 --code_state=16 --abi=ti_arm9_abi -O2 -g --preproc_with_compile --preproc_with_comment ---diag_warning=225 ---/fabus--------/368-/cn----/cn/m----/cn--/cn/m----/-/cn/m--------/-/-/docs/-/cn------------/cn/m---------- 查看 Format/HVC/UCD3138A/FirmwareCode_ReferenceDesigns/PMP21529_4SWBuckBoostBIConverter /PMP21529Firmware-1.0/PMP21529软件包/UCD3138_PMP21529/PMP21529.map"-obj_size=10 -堆 栈_size=200 -iMP21529"/content/link_files/cprue_infot_s/mware/files"-/files/ctranote_link/files"-"s/mware_models/smware_exclines"/content/files/dich.obtexamples/ctrines"/content/states"/content/content/content/cn/tools.obtexamples/ctrines"/content/cn/tools./cn/tools.obtexclines"/content/cn/tools./cn/tools./cn/tools./cn/tools./cn/tools./cn/tools./cn/tools./cn/tools./cn/tools./cn/tools./cn/tools./cn/tools/tid-"s/tid-"s/mware-"/cn/ 请查看格式/HVC/UCD3138A/FirmwareCode_ReferenceDesigns/PMP21529_4SWBuckBoostBIDIConverter/PMP21529Firmware-1.0/PMP21529软件包/连接器文件/Cyclone.cmd"-l"C:/Users/a0486368/Documents/FAE SSNW/here!------------------------------------------------------- 查看格式/HVC/UCD3138A/FirmwareCode_ReferenceDesigns/PMP21529_4SWBuckBoostBIDIConverter /PMP21529Firmware-1.0/PMP21529软件包/链接器文件/cyclone_headers.cmd"-llibc.a

"C:\\Users\a0486368\\AppData\\Local\\Temp\\290923",第19行:错误#10008-D:

找不到文件"./clear_program_flash.obj"
>>编译失败
Makefile:162:目标'PMP21529.OUT"的配方失败
"C:\\Users\a0486368\\AppData\\Local\\Temp\\290923",第20行:错误#10008-D:
找不到文件"./constants.obj"
"C:\\Users\a0486368\\AppData\\Local\\Temp\\290923",第21行:错误#10008-D:
找不到文件"./cyclone_global_variables_defs.obj"
"C:\\Users\a0486368\\AppData\\Local\\Temp\\290923",第22行:错误#10008-D:
找不到文件"./device_id.obj"
"C:\\Users\a0486368\\AppData\\Local\\Temp\\290923",第23行:错误#10008-D:
找不到文件"./flash.obj"
"C:\\Users\a0486368\\AppData\\Local\\Temp\\290923",第24行:错误#10008-D:
找不到文件"./init_adc12.obj"
"C:\\Users\a0486368\\AppData\\Local\\Temp\\290923",第25行:错误#10008-D:
找不到文件"./init_bat_charge 循环.obj"
"C:\\Users\a0486368\\AppData\\Local\\Temp\\290923",第26行:错误#10008-D:
找不到文件"./init_bus_backup_loop.obj"
"C:\\Users\a0486368\\AppData\\Local\\Temp\\290923",第27行:错误#10008-D:
找不到文件"./init_DPwM.obj"
"C:\\Users\a0486368\\AppData\\Local\\Temp\\290923",第28行:错误#10008-D:
找不到文件"./init_miscellaneous.obj"
"C:\\Users\a0486368\\AppData\\Local\\Temp\\290923",第29行:错误#10008-D:
找不到文件"./init_protection.obj"
"C:\\Users\a0486368\\AppData\\Local\\Temp\\290923",第30行:错误#10008-D:
找不到文件"./interrupts.obj"
"C:\\Users\a0486368\\AppData\\Local\\Temp\\290923",第31行:错误#10008-D:
找不到文件"./main.obj"
"C:\\Users\a0486368\\AppData\\Local\\Temp\\290923",第32行:错误#10008-D:
找不到文件"./PMBus.obj"
"C:\\Users\a0486368\\AppData\\Local\\Temp\\290923",第33行:错误#10008-D:
找不到文件"./PMBus_coeffics.obj"
"C:\\Users\a0486368\\AppData\\Local\\Temp\\290923",第34行:错误#10008-D:
找不到文件"./PMBus_handler.obj"
"C:\\Users\a0486368\\AppData\\Local\\Temp\\290923",第35行:错误#10008-D:
找不到文件"./PMBus_Manuf_info_commands.obj"
"C:\\Users\a0486368\\AppData\\Local\\Temp\\290923",第36行:错误#10008-D:
找不到文件"./PMBus_Manuf_specif_commands.obj"
"C:\\Users\a0486368\\AppData\\Local\\Temp\\290923",第37行:错误#10008-D:
找不到文件"./PMBus_tools.obj"
"C:\\Users\a0486368\\AppData\\Local\\Temp\\290923",第38行:错误#10008-D:
找不到文件"./software_interrupt_wraper.obj"
"C:\\Users\a0486368\\AppData\\Local\\Temp\\290923",第39行:错误#10008-D:
找不到文件"./standard_interrupt.obj"
"C:\\Users\a0486368\\AppData\\Local\\Temp\\290923",第40行:错误#10008-D:
找不到文件"./zero_out_integration_word.obj"
警告#10211-D:无法解析存档
c:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-arm_5.2.5/lib/libc.a 至兼容
库、因为没有遇到输入文件
致命错误#10009:无输入文件
Gmake:***[PMP21529.OUT]错误1
gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。

****构建完成****

当我需要旧版本的原因时、请检查 此主题。 我发现 CCS v10中没有构建固件代码。 您还能帮助在 CCS v10中构建代码吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据构建输出、尽管清理了工程、但看起来只有链接器正在运行。 是否确实缺少目标文件? 如果是、这将解释错误。

    此项目来自何处? 此项目是使用 CCS 6.2.0创建的吗?  

    项目中有一些不寻常的路径。 例如:

    C:/Users/a0486368/Documents/FAE_SSNW/此处!------------------------------------------------------- 查看格式/HVC/UCD3138A/FirmwareCode_ReferenceDesigns/PMP21529_4SWBuckBoostBIDIConverter /PMP21529Firmware-1.0/PMP21529软件包/链接器文件/cyclone_headers.cmd

    您具有 Unicode 字符、如"!" 和"-"、是对空格的补充。 这可能会导致 问题

    [引用 userid="436821" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum 1059708/error-10008-d-cand-find-file"]您是否还可以帮助在 CCS v10中构建代码?

    您在 CCS10中看到了哪些构建错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    在删除文件目录中的 unicode 字符时、我可以在 CCS 6.2中进行编译。

    有关 CCS10中的错误消息、请找到以下错误。 也许我们可以继续 该线程中的调试?


    ****项目 PMP21529的纯净配置构建调试****

    "C:\\ti\\ccs1040\\ccs\\utils\bin\\gmake"-k clean

    DEL /F "PMP21529.OUT""PMP21529.hex"
    del /F "clear_program_flash.obj""constants.obj""cyclone_global_variables_defs.obj""device_id.obj""init_adc12.obj""init_bat_char_loop.obj""init_bus_backup_loop.obj""init_adc_init_mware_interrupts.obj""info_init_init_mus.obj" mus_interrupts.obj""obj_interrupts""mus_interrupts""obj_interrupts""mware_init_init_init_init_init_init_init_init_init_manual.obj "mus.obj"
    已完成清理

    ****构建完成****
    发生构建文件生成错误..
    此工程是使用当前未安装的编译器版本创建的- 5.2.4 [Arm]:
    -请参阅"帮助>安装新软件"并选择"代码生成工具更新"以检查此编译器是否可通过 CCS 更新获得。
    -访问 CCS App Center 以获取最新的编译器支持。
    -或下载并安装编译器[http://software-dl.ti.com/codegen/non-esd/downloads]、然后通过'Preferences > CCS > Build > Compilers'在 CCS 中注册。
    构建停止..

    [引用 userid="2210" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum 1059708/error-10008-d-cand-find-file/3919792#3919792">此项目来自何处? 此项目是使用 CCS 6.2.0创建的吗?  [/报价]

    我有一个来自你以上评论的相关问题。 我从 TI.com (链接)下载代码(包括项目文件)。 如何知道哪个版本的 CCS 创建了这个项目?  

    我注意 到、无法在不同版本的 CCS 中打开/编译多个项目文件、例如、我有一个在 CCS 3中创建的旧客户项目文件、但在 CCS v6和 v10中找不到该文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="436821" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum 1059708/error-10008-d-cand-find-file/3923887#3923887"]删除文件目录中的 Unicode 字符时、可以在 CCS 6.2中编译该代码。

    很高兴听到这个消息

    Unknown 说:
    对于 CCS10中的错误消息、请找到下面的错误
    [Arm userid=436821" URL"/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum /1059708/error-1003887"]对于当前未安装的工程、请找到以下错误信息[quote-3923887][/报价单编号:"3923887":[ARP="392.4"、但未使用此编译器未创建的版本:[quote-3923887]

    项目对象依赖于旧的编译器版本。 请安装 Arm 5.2.x 编译器。 请参阅以下链接、了解如何从 CCS 执行该操作:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_compiler-installation-selection.html#within-ccs

    [引用 userid="436821" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum 1059708/error-10008-d-cand-find-file/3923887#3923887"]我在上述评论中有一个相关问题。 我从 TI.com (链接)下载代码(包括项目文件)。 如何知道哪个版本的 CCS 创建了这个项目?  [/报价]

    有时可以在项目元数据中找到 CCS 版本。 但是、我看不到为该项目列出的版本。 它看起来是较旧的 CCS 版本(如果我不得不猜测可能是 CCS 5.5)。

    [引用 userid="436821" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum 1059708/error-10008-d-cand-find-file/3923887#3923887"]我有一个在 CCS 3中创建的旧客户项目文件、但在 CCS v6和 v10中找不到该文件。

    CCS 3.3工程具有与 CCSv4及更高版本中使用的完全不同的工程格式、需要进行特殊迁移才能在基于 CCS Eclipse 的环境中使用。 有关更多详细信息、请参阅以下链接:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ANA-2UvaDVeIvwRHD7a0Sw__FUz-xrs__LATEST

    谢谢

    Ki